This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:icdi 板 BD-ICDI-B 是否可用于对 TM4C129控制器进行编程

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586896/tm4c129encpdt-can-the-icdi-board-bd-icdi-b-can-be-used-for-programming-tm4c129-controller

器件型号:TM4C129ENCPDT

可使用 icdi 板 BD-ICDI-B 对 TM4C129控制器进行编程。

这是 EK-LM3S9B92的调试器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在使用的是 BD-ICDI-C (几年前随 EK-LM3S9B90一起提供)。 无论如何,我不知道 B 版和 C 版之间的变化。
    (我假设您使用的是自定义电路板、其所有必要引脚均通过连接器路由到 BD-ICDI-B)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是定制板、所有引脚均路由到 BD-icdi-b 的连接器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家。 ICDI 板与 TM4C 板配合使用、以 JTAG 和1MHz 频率为频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴它能为您服务。 对我来说、也是一个新功能、您可以使用 BD-ICDI-B 对 LM 进行 LM 调试 TM4C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过去的 Stellaris 器件(LM3S)采用了"标准"JTAG 端口-因此、这些(过去的) ICDIS (应该仍然)适用于较新的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 CB1的确认。 TI 通常在 JTAG I/f 和 CPU 之间放置另一个扫描控制器(IcePick 控制器)。 这可以允许将多个 CPU 放置在扫描链上、如果其中一个 CPU 处于睡眠/关断状态、则不会中断扫描链以访问其他活动的 CPU。 由于某些 LM 器件是在 TI 购买之前完成的、我不确定它们是否与 TM4C 兼容。 但你刚才澄清了、海报使它正常工作。 我只是学到了一些东西。 谢谢。