This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 Hercules MCU 的 MCAL 支持

Guru**** 2620755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586711/mcal-support-for-hercules-mcus

团队、  

我们的 Hercules MCU 是否支持 MCAL?

如果是、是否仅通过第三方? 谁呢?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    我将您的帖子转发给我们的软件主管、以便可以交换更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    我认为这主要是在网上处理的,但为了完整起见,我在这个公开论坛上提供了一些答案。

    要直接回答、可通过第三方(如 Vector 和 Elektrobit、包括 MCAL)提供 AUTOSAR 支持。

    MCAL 也由 TI 直接提供支持、但应在项目基础上进行讨论。