This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:nPORRST 建立时间

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586889/tms570ls3137-nporrst-setup-time

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

处理器数据表指定了 nPORRST 信号的建立时间要求。 这2µs 在断电期间、Vcc (1V2线路)低于 Vccporh (1.14V 最小值)之前、将提供最小的5 μ s 建立时间。

 数据表中的时序图如下所示。 请检查参数"7"。 2µs 而言、从检测到1V2线路上的欠压到1V2变为1.14V 时、至少应有1 μ s 的延迟。  有人能帮我解决这个问题吗? 不 满足这一特定要求会产生什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    不遵守此断电规范的危险是 MCU 的不确定行为。 即、如果内核电压降至指定电压以下、则无法保证其行为。 因此、例如、您可能会看到行为错误并发送意外消息的外设或意外的 IO 切换。 此"行为"的可能性不限于提供的示例、甚至可能导致闪存损坏或永久故障。

    一个建议是在1.2V 电源上放置足够的电容、以便内核电源的斜降足够慢、能够满足此规格。 另一种更现实的可能性是、一旦电压降至1.14V 以下、就可以使用外部电压监控器将 nPORRST 或 nRST 置为有效。 在某些情况下、LDO 或稳压器上甚至可能有一个可执行此功能的电源正常信号。 为了确保满足该规范、您甚至可以将电压目标设定为略高于1.14V 的电压。