This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:UART 引导加载程序 CMD

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586844/ccs-tms570ls3137-uart-bootloader-cmd

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我 通过用于 Hercules TMS570LS31x 微控制器的 UART 引导加载程序将应用程序 bin 文件下载到 TMS570LS3137 HDK。如何更改引导加载程序和应用程序的 CMD 文件? 在 bl_config.h 中、我们可以看到"#define APP_START_ADDRESS   0x00020000"

引导加载程序 CMD:


存储器

引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020
Flash_API (RX):origin=0x00000020 length=0x000014E0
FLASH0 (RX):origin=0x00001500 length=0x002FEB00 //LS31x,RM48 Flash size 为0x300000
栈(RW):origin=0x08000000 length=0x00002000
SRAM (RW):origin=0x08002000 length=0x0002D000


部分

.intvecs:{}>向量
闪存 API:

fapi_UserDefinedFunctions.obj (.text)
bl_flash.obj (.text)
--library=..\lib\f021_API_CortexR4_be.lib (.text)
}load = flash_API、run = SRAM、load_start (api_load)、run_start (api_run)、size (api_size)

.text > FLASH0
.const > FLASH0
.cinit > FLASH0
.pinit > FLASH0
.data > SRAM
.bss > SRAM

应用程序 CMD:

/*------------------ *
/*链接器设置*/

--retain="*(.intvecs)"

/*用户代码开始(1)*/
/*用户代码结束*/

/*------------------ *
/*内存映射*/

存储器

引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX):origin=0x00000020 length=0x0017FFE0
FLASH1 (RX):origin=0x00180000 length=0x00180000
堆栈(RW):origin=0x08000000 length=0x00001500
RAM (RW):origin=0x08001500 length=0x0003EB00

/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/

/*用户代码开始(3)*/
/*用户代码结束*/


/*------------------ *
/*段配置*/

部分

.intvecs:{}>向量
.text:{}> FLASH0| FLASH1
.const:{}> FLASH0| FLASH1
.cinit:{}> FLASH0| FLASH1
.pinit:{}> FLASH0| FLASH1
.bss:{}> RAM
.data :{}> RAM
.sysmem:{}>RAM

/*用户代码开始(4)*/
/*用户代码结束*/

我按如下方式更改了两个 CMD 文件:

但应用程序不运行、HDK 上的 LED D1 会立即熄灭。似乎出现了错误。

更改了引导加载程序 CMD:

--retain="*(.intvecs)"


存储器

引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020
Flash_API (RX):origin=0x00000020 length=0x000014E0
FLASH0 (RX):origin=0x00001500 length=0x0001EB00 //LS31x,RM48闪存大小为0x300000
FLASH1 (RX):origin=0x00020000 length=0x00180000
SRAM (RW):origin=0x08002000 length=0x0002D000
栈(RW):origin=0x08000000 length=0x00002000

部分

.intvecs:{}>向量
闪存 API:

fapi_UserDefinedFunctions.obj (.text)
bl_flash.obj (.text)
--library=..\lib\f021_API_CortexR4_be.lib (.text)
}load = flash_API、run = SRAM、load_start (api_load)、run_start (api_run)、size (api_size)

.text > FLASH0
.const > FLASH0
.cinit > FLASH0
.pinit > FLASH0
.data > SRAM
.bss > SRAM

更改的应用 CMD:

/*------------------ *
/*链接器设置*/

--retain="*(.intvecs)"

/*用户代码开始(1)*/
/*用户代码结束*/

/*------------------ *
/*内存映射*/

存储器

引导程序(X):origin=0x00020000 length=0x00000020
//FLASH0 (RX):origin=0x00000020 length=0x0017FFE0
FLASH1 (RX):origin=0x00020020 length=0x0017FFE0
堆栈(RW):origin=0x08030000 length=0x00001500
RAM (RW):origin=0x08031500 length=0x0003EB00

/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/

/*用户代码开始(3)*/
/*用户代码结束*/


/*------------------ *
/*段配置*/

部分

.intvecs:{}>向量
.text:{}> FLASH1
.const:{}>FLASH1
.cinit:{}>FLASH1
.pinit:{}>FLASH1
.bss:{}> RAM
.data :{}> RAM
.sysmem:{}>RAM

/*用户代码开始(4)*/
/*用户代码结束*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    我已将您的问题转发给我们的引导加载程序专家之一。 他们很快就会回来。