This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C1294NCPDT:Tiva C 上的嵌入式 Linux

Guru**** 2619655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586753/linux-tm4c1294ncpdt-embedded-linux-on-tiva-c

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Linux

是否支持任何形式的实时或嵌入式 Linux? 目前在 Tiva C 上使用 TI RTOS、但想了解 UC 或嵌入式 Linux 已移植到此系列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavitra、
    我不知道对 TM4C 的 Linux 支持。 我知道 TI Sitara 和 OMAP 处理器支持它们。