Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我目前正在使用 TMS570调试我们的一款汽车电池监控器的客户问题。 电池监控器件可堆叠、并将通过 UART 将电池电压、温度等信息发送到主机 MCU (TMS570)。 由于器件具有可堆叠特性、UART 数据包可能会很长。 出于某种原因、存储 数据的阵列会填充胡胡胡说、如下所示:
这 是一个字节数组、由~425个索引点组成、但良好 数据在 第18个索引之后停止存储。 对于 较小的阵列、我以前从未遇到过此问题。 我 已验证 电池监控器实际发送的数据 是否正常(使用逻辑分析仪)、 并将问题缩小到 TMS570。 我认为 这是一个基本的东西,我设法错过了.... 我们非常感谢您在该主题上提供的任何帮助!