This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:芯片修订号

Guru**** 2616415 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586155/tm4c123bh6zrb-die-revision-number

器件型号:TM4C123BH6ZRB
主题中讨论的其他器件: TM4C123

大家好、

我们在 设计中使用 TM4C123BH6ZRB、并希望为我们计划使用的芯片的裸片版本设置编译器标志、即 --define=target_in_TM4C123_Rxx

查看数据表中的233页、我看到 DID0寄存器提供了此修订版号。

当我们投入生产时、我们是否仅仅假定裸片修订版本将是购买时的最新修订版本? 目前是 B2吗? 我们可能订购的任何样片上是否会显示此信息?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    B2是最新版本、据我所知、它是最终版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    这是否意味着所有出厂的器件都是 B2版本?

    此致、
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    有一个基于芯片修订版本的可订购器件型号(即 B2)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Akash Patel"]这是否意味着所有出厂的设备都是 B2版本?

    我是一名外部人士-你们也是如此-过去曾在(另一家)大半公司工作过。   

    我认为,希望"一个和一个修订/版本"继续下去--永远不变是"不现实的"。   通常、较新版本可能允许加入"修复和/或改进"、或者允许在"新设备和/或流程"下制造器件、所有这些服务(大部分)都将为您带来好处。

    如供应商所示-您可以在订购时"指定"特定器件-但请注意、经销商可能会请求"最新/最大"-这可能会影响您对"过去的器件-此处为"的追求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我看到完整器件型号中的最后一位、例如 TM4C123BH6ZRBI7末尾的7、是第233页的表格中与裸片版本 B2相对应的器件版本号。

    此致、
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    您的理解是正确的。