This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:FreeRTOS v9.0.0的 HALCoGen 配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586446/tms570ls1224-halcogen-confuguration-for-freertos-v9-0-0

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

是否有方法将 HALCoGen 配置为使用 FreeRTOS v9.0.0源代码? 我想为任务使用静态存储器分配、这是 FreeRTOS v8.2.0未提供的功能、用于 TMS570LS1224的 HALCoGen 生成项目。

谢谢、

Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saurabh、

    如前所述、HalCoGen 目前尚未集成 FreeRTOS v9.0.0。 本帖子还讨论了如何升级到其他版本: e2e.ti.com/.../2115771

    正如您将看到的、海报未能成功进行升级、或者至少没有表明他们已成功完成升级。 我相信我们的软件团队计划在未来的某个时间集成更新版本、但日期尚未确定。

    因此、有两个选项、一个是坚持 HalCoGen 支持的当前版本的 FreeRTOS、并在未来等待一段时间进行新的集成。 或者、您可以自行完成集成任务。 如果您选择后者、我们可以为我们的工作提供一些有限的支持、也可以尝试 FreeRTOS 支持论坛。 在这方面、您可能会发现此帖子对 e2e.ti.com/.../1811125也很有帮助

    请注意、如果 HalCoGen SW 引线需要添加任何内容、我还将复制此线程上的 HalCoGen SW 引线。