This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:TCP echo PPP 示例不起作用

Guru**** 2318830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586277/rtos-tm4c129xnczad-tcp-echo-ppp-example-doesn-t-work

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

我正在尝试运行提供的 TCP echo PPP 示例、以便在 TivaC 微控制器套件和 PC (windows 7)之间通过 USB 连接建立 PPP

连接未建立,IP 未分配...

是否有任何需要的宏声明来包含 PPP 到 NDK 构建、并请提供建议的步骤、以便在 Windows 7中创建 PPP 连接、因为该示例仅提供 Linux 平台所需的步骤。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为该示例应在运行 Linux OS 的主机上运行。 请参阅项目文件夹中的 tcpEchoPPP_readme.txt。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    是否可以将其配置为与 Windows 操作系统一起运行、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    抱歉、在主机运行 Windows 时没有此类(PPP)示例。 还有其他以太网示例、我希望对您有所帮助。