This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:Tms570ls0432

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/585998/tms570ls0432-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432

您好!

我在我的设计中使用的是 TMS 570Ls0432。 我想知道我可以在器件的 Adv 输入引脚上提供的最大输入电压是多少。

谢谢、此致、

Veena Anns George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    在讨论最大电压时、确实需要考虑两个电压。 第一个是在不造成损坏的情况下可以施加的绝对最大电压。

    请注意上面的注2、因为这些绝对最大值只能是临时的、因为如果在使用期间存在很长的时间、它们会导致可靠性降低。

    第二个需要关注的最大电压是正常工作电压。 输入端的最大建议电压为3.6V (或 Vccio+0.3V)。 如果输入电压比 VCCIO 电压高0.3V 以上、则可能会在芯片内部引起反向偏置、从而导致引脚上出现过多的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck Davenport:

    感谢您的详细回答。 ADC 输入的原理图如图所示。 (我在 ADC 的前面有1K 的电阻器)

    如果上图中输入引脚之前的模拟前端电路中出现故障、在 I/P 上产生7伏电压(即超过微控制器的最大工作限制)、是否会损坏微控制器?  

    由于我有1 K 电阻器,因此电流始终为7mA。 这处于可接受的范围内。 请告诉我您对此的评论吗?

    此致、谢谢!

    Veena Anns George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、在发生损坏之前允许的最大电压为4.6V、如我的第一篇文章中所述。 任何高于该电压的值都有可能以某种方式损坏器件。 高于建议电压电平但低于指定绝对最大电压的电压会导致器件整个寿命期间的可靠性降低。

    从单个引脚的角度来看、7mA 输入电流是可以接受的、但也要考虑最大为40mA 的总输入钳位电流规格。