This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:之前的 HALCOGEN 版本-是否可用?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586025/halcogen-previous-versions-of-halcogen---are-they-available

器件型号:HALCOGEN

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

您好!

我正在处理一个旧工程、并希望使用最初使用的 HALCOGEN 版本为其重新创建和修改(只需进行尽可能少的其他更改) HALCOGEN 文件。

我可以访问 Halcogen 版本:

  • 2.07.000 (2010年4月6日
  • 3.02.02(2012年9月4日)
  • 3.08.00 (2014年2月12日)
  • 4.06.01 (2017年2月5日)

我感兴趣的 HalCoGen 版本是2013年发布的版本、因为这是写入文件的版权日期。

TI 网站上是否有可以下载旧版本 halcogen 或可以提供旧版本的位置?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    此链接提供了许多较旧版本:

    尽管如此、我不相信历史可以追溯到2013年。

    我也在复制我们的 SW 导线、以便他在需要时提供额外的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    这正是我所需要的、无需更多输入、请考虑我的问题已得到解答。

    谢谢、

    Steve