This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:我们是否有机会考虑开放源码 LM 闪存编程器代码?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586125/tm4c1230h6pm-any-chance-we-will-consider-open-sourcing-the-lm-flash-programmer-code

器件型号:TM4C1230H6PM

我有一位主要的 TI 客户、他们围绕 LM 闪存编程器构建了大量本地开发的工具。  他们很乐意扩展其代码库以包括当前器件。 (例如 MSP432)。

他们不需要任何支持、只是代码库、他们将从那里获取它...

请告诉我这是否可行。

此致、  

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、
    我需要就此向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles!  这是一位很好的 TI 客户、因此我们应该尽可能提供帮助。

    此致、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望所有客户都能"出色"!

    并非所有"大型"客户机都是大型客户机、并非所有"小型"客户机都是小型客户机... 从"小"客户获得的利润率使这种"大"客户能够享受折扣。

    及时-某些"未被视为伟大"的客户可能(逃避)其"普通"称号...(和待遇)