This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TM4C1294NCPDT:电路板的 Mac ID

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/585878/webench-tools-tm4c1294ncpdt-mac-id-of-the-board

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我需要通过编程方式查找我的器件(TM4C1294NCPDT) Mac ID。 有什么方法可以找到这个呢?

此外、需要找到 wifi booster pack Mac id。

请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否有 LaunchPad 板或您是否有自己的定制板?

     如果您使用 LaunchPad 板、则会对 MAC 地址进行预编程。 您还可以在电路板上找到 MAC 地址标签。  对于 LaunchPad、MAC 地址从分配给 TI 的 MAC 地址池中分配。 对于定制设计、MAC 地址必须来自分配给组织/公司的 MAC 地址池。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们仅使用 launchpad 板。 如何通过编程方式获取已编程的 Mac ID?
    我们不知道如何以编程方式获取 Mac ID。

    此致、
    Shiva
    Eoxys 系统印度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您使用的是 LaunchPad、则应该已经对 MAC 地址进行了编程。 请使用 LM Flash Programmer 并选择"Other Utilities"选项卡。 您可以首先单击"Get Current MAC Address"(获取当前 MAC 地址)以查找当前编程的 MAC 地址。 您还可以使用提供的 MAC 地址值单击"Program MAC address"、对 MAC 地址进行编程。 如果您希望 MAC 地址永久存储在闪存中、您还将选中"提交 MAC 地址"框。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、
    您可能需要使用以下代码、这些代码来自 Tiva 库:

    ROM_FlashUserGet (&ui32User0、&ui32User1);
    if ((ui32User0 == 0xffffffff)||(ui32User1 == 0xffffffff)

    //
    // MAC 地址尚未编程,请使用默认值。
    //
    G_sMACAddr.addr[0]= 0x00;
    G_sMACAddr.addr[1]= 0x1A;
    G_sMACAddr.addr[2]= 0xb6;
    G_sMACAddr.addr[3]= 0x00;
    G_sMACAddr.addr[4]= 0x64;
    G_sMACAddr.addr[5]= 0x00;

    其他

    G_sMACAddr.addr[0]= ui32User0 & 0xff;
    G_sMACAddr.addr[1]=(ui32User0 >> 8)和0xff;
    G_sMACAddr.addr[2]=(ui32User0 >> 16)& 0xff;
    G_sMACAddr.addr[3]= ui32User1 & 0xff;
    G_sMACAddr.addr[4]=(ui32User1 >> 8)& 0xff;
    G_sMACAddr.addr[5]=(ui32User1 >> 16)& 0xff;

    这是模块 ROM 中已存在的函数、用于读取 bootcfg 寄存器的内容。 您会喜欢阅读 Tiva 外设驱动程序库  

    有关更多详细信息,当然还有 TM4C1294NCPDT 主手册中的 BOOTCFG 相关页面。

    玩得开心!

    John