This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 RM44x 的 SafeTI 库

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586096/safeti-library-for-rm44x

我在 SafeTI 2.3.1文档中看到 RM46有一个目标、而不是 RM44、然后是 RM42。  它将发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 RM44x 的 SAFeTI 库目前计划在今年晚些时候发布。 对于初始开发、由于器件的相似性(如另一篇文章中所述、RM44x 是 RM46x 芯片的精简版本)、建议使用 RM46x 库。