This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46x;是否希望看到100引脚版本?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/586080/rm46x-is-there-hope-to-see-a-100-pin-version

是否有人希望 RM46x 具有100引脚版本?

是否有更强大的 RM44x 芯片计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    RM44xx 是 RM46xx 的精简版本、是最低性能器件 RM41x/RM42x 和更高性能的 RM46x 器件之间的桥梁。 RM42x 和 RM44x 之间或者 RM44x 和 RM46x 之间没有任何附加中间器件的计划。

    请注意、性能不仅受到器件内部硅的限制、而且受到封装的限制、因为封装尺寸更小会影响由更高工作频率所导致的更高电流消耗所导致的散热。 也就是说、即使 RM46x 采用100引脚封装、由于功率/散热问题、性能也会像 RM44x 那样受到限制。