This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:用于交叉编程的存储器查看调试器

Guru**** 2581725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657987/ccs-tm4c123gh6pm-memory-viewing-debugger-for-cross-programming

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 gcc-arm-none-eabi 和 arm-none-eabi-gdb 在 Ubuntu 上编译和调试 Tiva 的项目。 但是、我发现 arm-none-eabi-gdb 对于存储器和寄存器查看来说有点不方便。 因此、我正在寻找一个具有与 CCS 中功能相似的调试器(我曾考虑使用 CCS 进行调试、但似乎是浪费了其他功能)。

感谢大家的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Ubuntu 组"是否已经遇到"这种"或"类似需求"并提供了建议?   (适用于任何 MCU、而不仅仅是此处的 MCU)

    Fire/I 发现、"修改现有来源"-即使 "关闭标记" 证明比 "车轮的再发明"更快/更容易。

    虽然有些(少数)在这里采用您的方法-您"将自己与畜群相距远"-"数字安全"(现在)对您不利...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、
    有适用于 Linux 的 CCS。 我不清楚您浪费 CCS 的其他功能意味着什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="Charles Tsaaa">您好、Harry、
    有适用于 Linux 的 CCS。 我不清楚您浪费 CCS 的其他功能意味着什么。

    我是说我只想在 CCS 中使用调试器、因为我已经有一个使用 gcc-arm-none-eabi 的编译器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

     在 CCS 中、您还可以选择 GNU 编译器。 请参见下面的示例。  如果您对 CCS 中的编译器选择/使用有其他疑问、请将您的问题发布到 CCS 论坛。