This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:MDIO REVID 的值

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658171/rm46l852-the-value-of-mdio-revid

器件型号:RM46L852

在 P.1693的 RM46x (spnu514b.pdf)数据表中、下表中有两个 MDIO 修订版本 ID 的寄存器值、即 R-0007 0105h (上部)和0007 0104h。

哪一项是正确的?

当我读取该值时、我可以得到0007 0105h。

值0007 0105h 是否正确?

此致、

Shigeru Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不匹配是一个文档错误、应该被纠正。 我将为此输入一个文档反馈、以便在下一个文档发布期间更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck、

    MDIO REVID 的最终正确值是多少?

    此致、
    Shigeru Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shigero、

    它将是图下方列出的值、而不是表中列出的值、因为图中列出的值与您能够从寄存器中读取的值一致。 显然、它将是 0007 0105h。