This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:通过7x10 R 咔嗒板实现 Launchpad SPI 通信

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653142/rtos-ek-tm4c1294xl-launchpad-spi-coumnication-with-7x10-r-click

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我遇到 Tiva TM4C1294XL 和 SPI 接口问题。

我必须使用7×10 R 咔嗒板–双字符显示屏以多种速度显示一些数字!

我需要一些帮助,我可以通过 SPI 写入数字或字符吗?

每一个答案都很受欢迎!

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对使用 TM4C1294有什么具体的问题吗? 您是否正在使用 EK-TM4C1294XL Launchpad 进行开发? 您可以在 TivaWare 中看到一个简单的 SPI 示例

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\SSI

    如果您需要使用 RTOS、TM4C TIRTOS 中包含一个 TI-RTOS 示例。

    您需要查看显示屏的文档、以确定要从 SPI 发送哪些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!  

    首先、感谢您的帮助。

    我必须对名为 7x10 R Click 的模块进行编程、以 显示数字和字符。该模块位于 EK-TM4C1294XL 的 BoosterPack 1上。

    。  

    我可以初始化 SPI。  

    但我不仅要同时将芯片 74HC595与  芯片 CD4017封装到一起 !!! 我不是很清楚我必须如何对该阵列进行编程以显示任何数字或仅设置一个达林顿二极管!!!

    以下是我的一些代码:

    e2e.ti.com/.../0184.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化7x10 R click 显示超出了我可以为您提供帮助的范围。 您应联系 MikroElektronica 以获取有关其器件的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!