This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:UDMA_MODE_PER_散 射_收集

Guru**** 2587315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657982/ccs-tm4c129encpdt-udma_mode_per_scatter_gather

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好。需要帮助。 有人知道、如何使用 DMA 通过 UART 接收数据:uDMA_MODE_PER_SP散 射_收集模式?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksander、

    我相信 Bob 一直在寻求帮助您完成上一个帖子: e2e.ti.com/.../656371

    鉴于 TivaWare 没有示例(即没有可用的 TI-RTOS 示例)、我建议您继续关注该帖子、因为他提供了一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph。 好的。 谢谢、我希望 Bob 能帮我。

    此致