This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:四路 SSI DMA TX 中断在 SSIIntEnable()之后持续关闭

Guru**** 2579015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655006/tm4c129enczad-quad-ssi-dma-tx-interrupt-constantly-going-off-after-ssiintenable

器件型号:TM4C129ENCZAD

您好!

我尝试使用 DMA TX/RX 将 SSI 设置为四路模式、但遇到了中断处理程序问题。 只要我调用 SSIIntEnable (SSI1_base、SSI_DMATX)、我的中断处理程序就会不停地关闭。

我在另一个主题中发现了看起来完全相同的问题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/361916

并已尽我所知、尝试了该主题中建议的所有内容、并参考了勘误表、其中指出:

以下是我的初始化代码:

void Board_initQSSI (uint32_t SYSCLK_Freq、uint32_t baud _rate)
{
//启用 QSSI 外设(使用 QSSI1上的端口 B、D、E)
MAP_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_SSI1);
MAP_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
MAP_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOD);
MAP_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOE);

//通过复用设置实现引脚功能。 这个宏被映射到 ROM_MAP.h 内的 GPIOPinConfigure
// GPIOPinConfigure 在 GPIO.c 中为 def
MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PB5_SSI1CLK);
MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PB4_SSI1FSS);
MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PE4_SSI1XDAT0);
MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PE5_SSI1XDAT1);
MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PD4_SSI1XDAT2);
MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PD5_SSI1XDAT3);

//引脚操作设置。 这个宏被映射到 ROM_MAP.h 内的 GPIOPinTypeSSI
// GPIOPinTypeSSI 在 GPIO.c 中为 def
MAP_GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTB_AHB_BASE、GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
MAP_GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTD_AHB_BASE、GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
MAP_GPIOPinTypeSSI (GPIO_Porte AHB_BASE、GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);

//禁用 QSSI
MAP_SSIDisable (SSI1_BASE);

//针对 QSSI (高级)模式设置为 SPI 模式0;设置主模式
MAP_SSIConfigSetExpClk (SSI1_base、SYSCLK_Freq、SSI_FRF_MOTO_MOTO_0、SSI_MODE_MASTER、BAUD_RATE、 8);

//启用高级模式
MAP_SSIAdvModeSet (SSI1_base、SSI_ADV_MODE_Quad_Read);

//用虚拟数据模式填充 TX 缓冲区
G_ui8TxBuf[0]= 0xAB;

//在系统级别启用 uDMA 控制器。
MAP_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UDMA);

//启用 UDMA 控制器。
map_uDMAEnable();

//指向控制表以用于通道控制结构体。
map_uDMAControlBaseSet (dmaControlTable);

//map_uDMAChannelAssign (UDMA_CHANGE_SSI1RX);
//map_uDMAChannelAssign (UDMA_CHANGE_SSI1TX);

//将 UDMA SSI1TX 通道的属性置于已知状态。
MAP_uDMAChannelAttributeDisable (UDMA_CHANGE_SSI1TX、
UDMA_ATTR_ALTSELECT |
UDMA_ATTR_HIGH_PRIOR|
UDMA_ATTR_REQMASK);

MAP_uDMAChannelAttributeEnable (UDMA_CHANGE_SSI1TX、UDMA_ATTR_USEBURST);

//配置 SSI1 TX 的控制参数。 UDMA SSI TX
//通道用于将数据块从缓冲区传输到 SSI。
//数据大小为8位。 源地址增量从开始为无
//数据是虚拟写入以生成时钟。 目的增量为
//由于数据将被写入 SSI 数据寄存器,因此不存在。 。
//仲裁大小设置为1024。 //1.
MAP_uDMAChannelControlSet (UDMA_CHANGE_SSI1TX | UDMA_PRI_SELECT、
UDMA_SIZE_8 | UDMA_SRC_INC_NONE |
UDMA_DST_INC_NONE |
UDMA_ARB_1024);

//设置 uDMA SSI TX 通道的传输参数。 这将会
//配置传输源和目的以及传输大小。
//使用基本模式是因为外设正在进行 UDMA 传输
//请求。 源是 TX 缓冲器、目的是 SSI
//数据寄存器。
//
//注释掉,因为我们还不想设置传输参数
//直到我们准备好开始发送
/*MAP_uDMAChannelTransferSet (UDMA_CHANGE_SSI1TX | UDMA_PRI_SELECT、
UDMA_MODE_BASIC、g_ui8TxBuf、
(void *) SSI1_base、
sizeof (g_ui8TxBuf));*/

//将 UDMA SSI1RX 通道的属性置于已知状态。
MAP_uDMAChannelAttributeDisable (UDMA_CHANGE_SSI1RX、
UDMA_ATTR_ALTSELECT |
UDMA_ATTR_HIGH_PRIOR|
UDMA_ATTR_REQMASK);

MAP_uDMAChannelAttributeEnable (UDMA_CHANGE_SSI1RX、UDMA_ATTR_USEBURST);

//为配置主控制结构体的控制参数
// SSI1 RX 通道。 主控制结构体用于"A"
//部分乒乓接收。 传输数据大小为8位
//源地址不会递增,因为它将从读取
//寄存器。 目的地址增量是字节8位字节。 。
//仲裁大小设置为1024。 //1.
MAP_uDMAChannelControlSet (UDMA_CHANGE_SSI1RX | UDMA_PRI_SELECT、
UDMA_SIZE_8 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_8 |
UDMA_ARB_1024);

//为的替代控制结构配置控制参数
// SSI1 RX 通道。 副控制结构体用于"B"
//部分乒乓接收。 配置与相同
//主/A 控制结构。
MAP_uDMAChannelControlSet (UDMA_CHANGE_SSI1RX | UDMA_ALT_SELECT、
UDMA_SIZE_8 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_8 |
UDMA_ARB_1024);

//设置 SSI RX 主控件的传输参数
//结构。 模式设置为乒乓模式、传输源为
// SSI1数据寄存器,目的是接收“A”缓冲区。 。
//传输大小设置为与缓冲区大小匹配。
MAP_uDMAChannelTransferSet (UDMA_CHANGE_SSI1RX | UDMA_PRI_SELECT、
UDMA_MODE_PINGONG、
(void *) SSI1_base、
g_ui8RxBufA、sizeof (g_ui8RxBufA);

//设置 SSI RX 交替控制的传输参数
//结构。 模式设置为乒乓模式、传输源为
// SSI 数据寄存器、目的是接收"B"缓冲区。 。
//传输大小设置为与缓冲区大小匹配。
MAP_uDMAChannelTransferSet (UDMA_CHANGE_SSI1RX | UDMA_ALT_SELECT、
UDMA_MODE_PINGONG、
(void *) SSI1_base、
g_ui8RxBufB、sizeof (g_ui8RxBufB));

//启用 UDMA SSI1RX 通道
MAP_uDMAChannelEnable (UDMA_CHANGE_SSI1RX);

//启用 SSI uDMA
MAP_SSIDMADisable (SSI1_BASE、SSI_DMA_RX | SSI_DMA_TX);
MAP_SSIIntClear (SSI1_BASE、SSI_DMA_RX | SSI_DMA_TX);
MAP_SSIDMAEnable (SSI1_BASE、SSI_DMA_RX | SSI_DMA_TX);

//设置 SSI1 DMA 中断。
MAP_SSIIntEnable (SSI1_BASE、SSI_DMARX);
//map_SSIIntEnable (SSI1_base、SSI_DMATX);//注释掉这一点是因为一旦我启用中断、中断就会关闭
MAP_SSIIntDisable (SSI1_BASE、SSI_DMATX);

//从勘误表中:SSI 必须在 SSICR1.EOT 位清零时初始化。
HWREG (SSI1_BASE + SSI_O_CR1)&=~(SSI_CR1_EOT);

//启用 QSSI
MAP_SSIEnable (SSI1_BASE);

//启用 SSI1外设中断。
//map_IntEnable (INT_SSI1);
}

如您所见、我必须注释掉 MAP_SSIIntEnable (SSI1_BASE、SSI_DMATX)。 当我需要实际启动传输时、我已经尝试在主线程中重新启用它、如下所示:

FB_return_code GetSpiLine (uint16* destinationBuffer)
{
uint32_t bytesRead = 0;

//开始到 SSII TX 的 DMA 传输。
MAP_uDMAChannelTransferSet (UDMA_CHANGE_SSI1TX | UDMA_PRI_SELECT、
UDMA_MODE_BASIC、g_ui8TxBuf、
(void *) SSI1_base、
sizeof (g_ui8TxBuf));

//必须启用 uDMA TX 通道。
MAP_uDMAChannelEnable (UDMA_CHANGE_SSI1TX);
MAP_SSIIntEnable (SSI1_BASE、SSI_DMATX);

while (bytesRead < total_bytes_per_line)
{
//此处处理数据
}

MAP_uDMAChannelDisable (UDMA_CHANGE_SSI1TX);
MAP_SSIIntDisable (SSI1_BASE、SSI_DMATX);

返回 FB_Success
;} 

我的 TX/RX 缓冲区和 dmaControlTable 初始化如下所示:

#define SSI1_TXBUF_SIZE 1024
#define SSI1_RXBUF_SIZE 1024

#pragma DATA_SECTION (dmaControlTable、"extram_alloc")
#pragma DATA_ALIGN (dmaControlTable、1024)
uint8_t dmaControlTable[1024];

//用于 SSI1传输的发送和接收缓冲区。
//一个发送缓冲区和一对乒乓接收缓冲区
#pragma DATA_SECTION (g_ui8TxBuf、"extram_alloc")
uint8_t g_ui8TxBuf[SSI1_TXBUF_SIZE];
#pragma DATA_SECTION (g_ui8RxBufA、"ui8u_uiRXBUF_SIZE];#pragma DATA_SECTION

"extram_alloc")
uint8_t g_ui8RxBufB[SSI1_RXBUF_SIZE]; 

我认为需要注意的是、我正在通过项目.cfg 文件注册中断处理程序、并在 Hwi 模块下添加一个具有50个中断号的 SSI1IntHandler 的实例。 我已经为 TX 和 RX 尝试了基本模式和突发模式。 感谢任何人的帮助/建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需快速备注、即可让您知道我正在尝试重新创建您报告的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的帮助。 我真的很感谢。 不过、我在勘误表中也发现了这一点、即使 SSI 在没有 DMA 的 SSI1上似乎仍在四路模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *** “喜欢” ***
    请允许我注意、这种"早期反馈""等待完整解决方案"更可取、(只有在那时)回应!"

    这种方法在法律学校和顶级 B 学校中都有教授、因为客户知道"收到了信息、并且客户的兴趣和努力都在花费!"   (非常)好、这...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够让它在不同的 SSI 上工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    遗憾的是、我无法在另一个 SSI 上尝试它、直到我们正在处理的定制板的另一个旋转...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您是否能够复制我的结果? 此外、如果我们能够获得更多有关 SSI1问题的信息、如勘误表中所述(我之前的答复中的 SSI #03)、那将非常有帮助。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,由于家人最近死亡,我上周已离开办公室,我已经走了很远的路。 我能够查看有关勘误表 SSI#3的原始注释。 它专门将问题确定为影响 UDMA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到 Bob 这样的讲话。 希望您和所有的亲人都能通过这一过程。 感谢您的观看! 这有助于将 SSI 模块移至另一个。