This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-ADS7042, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658245/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:BOOST-ADS7042ADS7042

我的问题是、BOOST-ADS7042能否与 TM4C129x 开发板配合使用、这是一些要尝试的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    您有 TM4C129 LaunchPad 吗? 如果您这样做、Booster Pack 将与 TM4C129 LaunchPad 兼容。 我们在 TivaWare 中没有连接到 Boost-ADS7042的示例、但我认为创建您自己的项目应该不会太困难。 TM4C129 LaunchPad 将通过 SPI 接口与 ADS7042通信。 因此、我建议您从 TivaWare SSI (SPI)示例开始。 一旦您熟悉 TivaWare SPI 示例、您应该能够修改它们并与 ADS7042连接。