This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C123FE6PM:Raspbian 上 TM4C123FE6PM 的 USB 设备驱动程序

Guru**** 2827045 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123FE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658052/linux-tm4c123fe6pm-usb-device-drivers-for-tm4c123fe6pm-on-raspbian

器件型号:TM4C123FE6PM

工具/软件:Linux

您好!

我正在开发 Java 应用程序、以在 TM4C123FE6PM 微控制器作为设备和计算机与 Windows10作为主机之间交换数据。 我使用的是 USB 通信、 我在 TI 网站上获得了 USB 器件驱动程序。此应用程序运行正常。

现在、我想将 Raspberry Pi 3 B 型单板计算机用作在 Raspbian 操作系统上工作的主机。
我是否需要用于 Raspbian 的 TM4C123FE6PM 的 USB 驱动程序? 如果是、我没有在 TI 网站上获得此类 USB 设备驱动程序。

如果我将带有 TM4C123FE6PM 的器件连接到 Raspberry Pi SBC 并运行命令 USB-devices、我将获得用于 TI 器件的 Driver=(none)。此外、我无法为我的 Java 应用建立 USB 通信。

有人可以帮助我从哪里开始? 如果 Ubuntu 需要驱动程序、我可以从哪里获得它? 如何在 Raspbian 上安装此类驱动程序?


提前感谢、
此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Vinay J]对于  Raspian、我是否需要 TM4C123FE6PM 的 USB 驱动程序?    如果是、 我没有在 TI 网站上获得此类 USB 设备驱动程序。

    如果我将带有TM4C123FE6PM 的器件连接到 Raspberry Pi SBC 并运行命令 USB-DEVICES;我为 TI 器件获取 Driver=(none)。   此外、我无法为我的 Java 应用程序建立 USB 通信。

    有人可以帮助我从哪里开始?    如果 Ubuntu 需要驱动程序、我可以从哪里获得它们?    如何在 Raspbian 上安装此类驱动程序?

    "感受您的痛苦"-  然而 、" 的期望"-对于  此类特定 USB 驱动程序的"可用性"- 是否能够证明 (更多) 希望/愿望 而非 "现实"?

    不分享此类需求-并且是"非论坛供应商"-我不知道 "您寻求的"是否存在(当前或计划的)"。   (注意-我缺乏意识并不排除存在!)   

    您报告(部分)在供应商的网站上搜索-但不提供有用的详细信息。   请注意、 在该论坛页面顶部还有一个"论坛搜索功能"(以供应商的 MCU 为主题)、这通常证明很有用

         您可以通过(两者) Raspberry Pi 和 Raspbian OS 生态系统进行搜索、这一点非常明确。     任何/所有"搜索结果"(此处)-在您的帖子中未显示。

    并非 所有海报 都 能满足"需求/要求"。   通常 、"请求的受欢迎程度/重复程度" 会引起供应商的努力、这在大多数此类供应商中都是正确的。  

    一般而言、该供应商会将其注册为"高度响应"、但"并非每个/每个海报请求"都可以接受。  (由任何供应商提供!)  

    海报"做得好"、可以根据这 种(现实世界)"现实"调整他们的"期望"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:
    您可能会发现此帖子对 e2e.ti.com/.../2254101很有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    如果您描述"您是如何到达@该帖子?"、那么(本)海报以及其他海报可能会有所帮助?

    减去对您 的"解决 方法"的任何描述 -   是否不会  反复询问此类问题?    (向    您和其他供应商员工放置不必要的"磨损"!)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    很抱歉不清楚。 海报要求提供适用于 TM4C 的 Linux 器件驱动程序。 我引用的另一篇文章包含用于实现 Linux 器件驱动程序的代码以及其他链接、以了解更多信息。

    今天90k!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    好的、做得好。

    然而,如果我们的"海报"不能"找到这种数据",他却不能!   (我的-睡眠被剥夺的搜索(脚部受伤)也失败了...)

    所以——海报(一个希望)和其他(甚至是其他人)都问——“你是如何找到这些相关数据的?”  (请使用方法)

    请注意、海报没有提到 "Linux" - 只提到 "Raspberry & Raspbian"。    您认为(这)为什么他的搜索( T.I. 的网站) 失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    我不清楚地记得,我过去曾回答过这样一个问题。 因此、我在搜索字段中键入"Linux USB 设备驱动程序"。 我使用"按任意位置"筛选 TM4C 微控制器中的帖子、并使用"按任何人"筛选出 Charles Tsai。 如果没有"任何人"筛选器、则会有更多的帖子需要浏览、但海报仍然可以在所有这些帖子中找到相关信息。