This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:开发板电源损坏。 找到损坏的组件?

Guru**** 2582375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657864/tms570ls3137-development-board-power-supply-damaged-locate-broken-component

器件型号:TMS570LS3137

大家好、我正在使用 Hercules 开发板、其模型应以标题前缀表示。 运行 JTAG 验证时、测试失败并断言"控制器检测到目标功率损耗。 用户必须打开或连接目标的电源。" 很明显、3.3V 和1.2V 电源不工作、因为在12V 和5V 电源工作时、3V3和1V2 LED 不会亮起。

我已查看原理图并将问题隔离到3.3V 稳压器 TPS73733QDRBRQ1。 插入电路板时、该组件似乎很热。 从原理图中可以看出、1.2V 稳压器的电源似乎依赖于3.3V、因此这将解释它也不起作用的原因。

无论如何、我的问题是、我需要更换的部件是否是3.3V 稳压器? 我不确定如何验证该组件是否确实损坏、或者是否是需要3.3V 电源的组件、例如1.2V 稳压器短路并从3.3V 稳压器灌入过多电流导致其变热?

我感谢你的任何帮助。 请给我提供您认为可能出现故障的信息、或者告诉我是否有方法可以测试故障组件。 我想从 TI 订购替代产品、但想先在此处查看。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jarrett、

    您是否能够检查3.3V 和1.2V 稳压器的输出以查看电压电平是否正确? 要检查是否存在下游问题、需要点击测量稳压器上的负载电流。 由于内部短路、MCU 可能出现故障并导致过载。

    此外、我还将复制我们的硬件专家、看看他是否也有一些关于如何调试这一点的建议。