This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123AH6PM:XDS110 - SC_ERR_PATH_BRADE

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123AH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657846/ccs-tm4c123ah6pm-xds110---sc_err_path_broken

器件型号:TM4C123AH6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

尝试将 XDS110调试探针与我们的 TM4C123AH6PM 定制板配合使用以进行编程、调试和跟踪。 这是我们第一次尝试 XDS110。

我们将得到 SC_ERR_PATH_Broken。 我们可能没有使用正确的适配器?

XDS110附带四个适配器。 一个显然是10引脚 ARM 适配器。 这是我们尝试过的。

在电路板上、我们有一个50mil 连接器、具有以下连接:

1 -通过100欧姆1/4W 电阻上拉至 VCC
2 - TMS/SWDIO
3 - GND
4 - TCK/SWCLK
5 - GND
6 - TDO/SWO
7-未连接
8 - TDI
9 - GND
10 -复位

当将 EK-TM4C123GXL LaunchPad 的内置 ICDI 与此定制板一起使用时、编程/调试工作正常。


目标配置:













在本论坛的其他地方、我看到有人通过重启解决了问题。 这对我们的情况没有帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然"感受您的痛苦"-但请注意、"需要调试"-一个人 (被指控)、 "调试探针!"、这一点始终证明是有趣的

    您已经列出了"ARM 标准、10引脚(紧缩) JTAG/SWD 连接"-但您的"标头方向"是否与该标准完全/正确一致? 4条 JTAG 线路上是否存在外部(即正确)上拉电阻器? (内部 Rs 因大于50K 值而证明"有风险")

    使用该 "缩减10引脚标准"已解决了我们公司的问题-过去7-8年(通过 J-Link)-不适用例外...

    即使是这样,“已经到这里/接近“永远”——您报告的错误消息——也是我无法识别的。”    您的 调试工具确实提供了任何/所有此类"错误消息"的清晰清单-不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们在 PCB 上所具有的特性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不过、XDS110附带的10引脚适配器上似乎有两个0402封装(公制1005)电阻器。 也许这些是我们板上的冗余、应该移除吗? 这是我们使用的适配器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此10引脚适配器是否提供原理图? 我在 XDS110文档或其他地方找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该供应商(和/或前代产品)一次性生产出了一款出色的适配器 PCB "ADA2-A"、该 PCB 接收标准20引脚(0.1英寸)带状电缆并通过10引脚(0.05英寸)这种电缆输出。   此外-重置开关也被考虑在内。    如果您购买此特定适配器,您(不能)会出错-我怀疑此供应商提供的其他适配器也可能成功。    (但我们尚未使用)

    公司/I 仅使用 SWD -但我们注意到"TDI"(单独使用)具有上拉或下拉的优势。   (在原理图中)  "不一致性"至少要求您对此进行示波器探测(唯一处理的信号)、以确保它转换为规格。   (并且不受此类"非辅助"输入的反射和/或小于方形边缘(通常是由方形边缘引起的)的负担。)

    与往常一样-来自"工作板"的所有 JTAG 信号的"示波器捕获和保存"-可与您的新(不幸的是问题受到影响)板进行有效的 A-B"比较。

    实施此类 A-B 比较测试 是许多人相信(尤其是 kiss 追随者) 的最佳方法- 以"高度确定性"发现   JTAG 问题的真正含义...

     您对供应商 描述 性错误消息提供的"含义和值"保持沉默。    您是否可以分享(假定的)此类消息 报告的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得方向是正确的、但却不正确。 在我们的电路板设计中、我们必须插入探针、使其向后看。 一旦你用正确的方式连接它,它就很好:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提及 ADA2-A 我将对此进行研究。 一如既往地感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBIT"] 10引脚(缩小) JTAG/SWD 连接"-但您的"报头方向"-完全/正确地符合该标准?[/QUERPLET]

    再次-即使是"盲松鼠"也可能会被 "核桃"(或偶然发现)"核桃"。   (我怀疑膝盖上的血会在某个时刻缓慢(可能会停止)。)    (可能)

    很高兴您坚持使用-不止一次-我们的主要客户具有"镜像映像"或其他(原谅)"覆铜了接头/连接器!"   经验证明是一名高度重视的教师-不是吗?

    永远不会有时间详细和小心...  然而(始终)"修复"的时间 ...  很遗憾……  但是、我们 的"后室后面" 确实不会 "变暗"。

    (   在发布此帖子期间、没有松鼠(失明或其他损伤)或千禧一代员工(通常损伤)受到伤害。)    [不能对裂缝的"残余地毯"说同样的。 " 非常完美"、适合"后室" -现在涂有"偶然" CB1的血]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的博客确实会让我们的返工人员也很忙。 它的工作安全性很好! :- p

    我很遗憾听到你受到伤害。 马上就好!