This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:外部外设接口组帧信号

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655806/tm4c1294ncpdt-external-peripheral-interface-framing-signal

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: SN65HVS882

尊敬的先生,亲爱的朋友们,

我使用 tm4c1294ncpdt 的外部外设接口将74LVTH245收发器 IC 连接到微控制器。 我使用 EPI 的组帧信号作为74LVTH245的片选。 但在读取或写入时组帧信号会变为高电平、而74LVTH245的芯片选择会变为低电平有效。 那么、我是否可以使 EPI 的组帧信号为低电平有效??  如果不可能,又有什么规定?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您是如何使用74LVTH245的、也不确定原因。 我在该器件上看到的文档未指定芯片选择。 我假设您是指74LVTH245上的 OE 信号。 您是否考虑过使用具有低电平有效 CSn 的主机总线非多路复用模式?
    www.ti.com/.../tm4c1294ncpdt.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    使用74lvth245驱动 PLC I/O 线路 我不能使用主机总线模式、因为它使用 QEI (EPS0S16--S19)所需的引脚。 因此、如果有其他选项、敬请推荐。

    此致、

    Digvijay Khambe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Digvijay khambe"]如果有其他选项,请提供建议。

    如果使用"EPI"证明是不切实际的: (这证明了目前的情况)

    • 如果您有一个"空闲、MCU、GPIO 端口"、该端口可能会从第二个 GPIO 端口连接到您的"245收发器(具有1个或2个"控制引脚")。
    • 添加一个或多个"端口扩展器/扩展器 IC"。   这些器件通常会吸收 MCU 的串行端口(I2C 或 SPI)之一、并添加8或16个双向 GPIO 位。
    • 如果"更多"的 GPIO 证明是理想/有用的-您可以考虑使用小型 FPGA 或 CPLD - 从而实现更小、成本更低的 MCU。

    作为一个附注-很久以前-@ UCLA -我遇到了 Amritraj (网球专业)兄弟-并"与"兄弟分享您的名字。  (他暖暖了起来——吉米·康诺斯很快就到了…… 我们“然后退出”到了看台上。   Vijay 和 Jimmy、"表演很棒!")    

    BTW - "When / If you ture from "digited" into "analog"-论坛 ID "anavijay"出现(已) taken!   (但这种占有是可转让的... 一个学习(某些东西)[超越自上而下]@ UCLA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据所需的速度(对我来说、驱动 PLC 不是很快)、另一个选项是 SPI。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错- IIRC -您更喜欢"简单移位寄存器"而不是 CB1的首选(16位端口扩展器-由 I2C 驱动)、从而节省2个 MCU 端口位。
    应该注意的是、SPI 可能会要求 MCU 提供4个位-通过移位寄存器添加8个位-从而产生(仅) 4个 GPIO 的净增益!

    16位端口扩展器(单芯片)支持2位(I2C)添加了16位(即14位)-远远超过 SPI 驱动移位器...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBIST"] 16位端口扩展器(单芯片)可以增加2位(I2C)加16 -即增加14 -比 SPI 驱动移位器高10……[/引用]

    而这是移位寄存器

    • 可以轻松扩展、理论上是无限期的、但受时钟扇出的限制。 IIC 受到扩展器的可分配地址(以及与其他芯片的任何冲突)以及 SDA 和 SCL 上的扇出限制的限制。
    • 使用的软件要简单得多
    • 更快

    我认为这2个额外引脚在接口的简单性方面是一个非常公平的折衷方案。 仅减少必要的总线错误恢复是值得的。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett"]理论上是不确定的,但受时钟扇出的限制。[/quot]

    时钟扇出可以得到补偿、同时解决另一个未提及的问题。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你已经, “今天(实际上是今天上午),“ 芯片战争!”   

    “清点每一方的“双力:”  移位寄存器(SR)的时间... (笑声) 端口扩展器(PE)

    • 移位寄存器在理论上可以轻松无限扩展

    • 面向端口扩展器的设计 -只有两个"PE"可提供32个 GPIO。   需要四个 SR 来匹配该容量。

    • SR 使用明显更简单的软件 ... 争议!  首先假设需要16位 GPIO - SR 需要两个器件-当需要32位时-软件需要 修改

    •  由于 PE 软件保持"基于16位"-只有 I2C 从地址需要修改才能访问第二个 PE 芯片。

    • SR 更快 ... 争议!  事实上、只有 PE 采用 I2C、这才证明是正确的!   SPI 器件同样可用。   SRS 需要32个时钟到达"出站2 IC" (仅16个用于 PE)

    • PE 软件也可以使用 SPI... 更重要的是-位17-32只需16个 SPI 时钟即可访问-是 SR 所需时钟数的一半!   更少的时钟=更快-不是吗?

    可以看到战场上到处乱抛/掉、模糊、SR 芯片—许多处于“倒转”(死虫)位置。    

    蜂鸣器/虚拟、(偶数) "Khaleesi's Dragons"环形头顶...   (预计即将起飞的龙将"点击"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    • 移位寄存器在理论上可以轻松无限扩展

    • 面向端口扩展器的设计 -只有两个"PE"可提供32个 GPIO。   需要四个 SR 来匹配该容量。

    [/报价]

    但这样做会占用 IIC 地址空间。 不知道这是个大问题、但鉴于这一领域的历史分歧、必须加以管理。

    [引用 USER="CB1_MOBILE]SR 使用的软件要简单得多 ... 争议! [/报价]

    IIC 要求对 SPI 中根本不存在的各种总线问题提供支持。 这是一个相当大的差异。 我见过有经验的有能力的设计人员建议、IIC 器件当然应该在其电源上配备功率 FET、以便在发生不可恢复的总线错误时对其进行功率循环。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    • 首先假设需要16位 GPIO - SR 需要两个器件-当需要32位时-软件需要 修改

    •  由于 PE 软件保持"基于16位"-只有 I2C 从地址需要修改才能访问第二个 PE 芯片。

    [/报价]

    扩展缓冲器并不是很困难、我想说的是、它比处理两个不同的器件要少、但实际上并不重要。 如果缓冲区大小不是常量、则您犯了一个错误、需要在任何情况下进行纠正。

    [引用 user="CB1_MOBIST"]SR 更快 ... 争议!  事实上、只有 PE 采用 I2C、这才证明是正确的!   SPI 器件同样可用。  [/报价]

    噢? 嗯... DigiKey 显示了一个非库存 Exar 器件。 数量是低产量价格595秒的三倍以上。 快速检查命令结构表明它们不能被链接、因此在前16位之外需要额外的芯片选择。 写入8位也需要一个8位命令。

    啊哈!  Microchip 具有可用器件。 价格差别仍然相同、但在小型 qtys 中可用。 相似的命令结构、但有足够的不同、看起来好像它可以被链接在一起、我需要更多的时间来确定一种或另一种方式。

    您还在考虑其他问题吗?

    [引用 USER="CB1_MOBIT]PE 软件也可以使用 SPI ... 更重要的是-位17-32只需16个 SPI 时钟即可访问-是 SR 所需时钟数的一半![/报价]

    不。 在这些器件上写入16位需要两个8位命令+ 8位数据对(32个时钟)。 移位寄存器可以在其中写入整个32位。

    我认为、在任何情况 下、最好在控制环路结束时一次性更新所有这些输出。 您已经决定这些输出不需要即时更新。 通常有相当数量的产出属于这一类。

    总之

    • 我认为 我们同意 IIC 的复杂性、速度和解决限制
    • SPI 端口扩展器是单电源扩展器、价格更高。 移位寄存器是多源 Jellybean 器件
    • SPI 端口扩展器具有50%的开销、移位寄存器具有0%的开销。 两者都有芯片选择开销。
    • 虽然 SPI 端口扩展器更复杂、但额外的复杂性却不会接近 IIC 总线。

    因此更便宜、更快且多来源。 我仍然倾向于将移位寄存器用于数字输出。

    请注意注意注意事项。 对于开关输入等应用、我越来越倾向于使用基于 SPI 的多输入开关检测 IC。 它们可扫描输入(减少功率损耗和电流消耗)、提供湿性电流并在接口电压(24V 和 12V)下工作。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett">价格更便宜、速度更快且多来源。 我仍然倾向于将移位寄存器用于数字输出。[/quot]

    AHA -最后-一种"诱饵"、通常为 "诱 饵"。   (这里有一个——同名的挑战——会引诱“祈祷”。)

    PE"端口扩展器"能够(按位) 唯一地作为 GPIO 输出... 或者... GPIO 输入!   (雷声撞车-火焰闪电!)   SR"移位寄存器"是 "仅输出" 、因此即使 是单个(添加的)输入也能满足另一个 IC 的要求!    ("PISO"芯片、"164")   

    实际上、我想到的是 MChip 的 PE 器件(首先是 I2C、然后是 SPI、应该速度证明很重要)-两者都是!   (I2C:MCP23017、 SPI:MCP23S17)

    您是否能够提供此类"Robert Approved 二手车/已知" (开关检测)器件的"制造商/器件 ID"?

    总之、我们的海报可能是"战败"、或接受唯一标记 为"建议"的(答案)。   他的沉默不能表明他的要求是否可以通过使用"多种产出和投入"而得到加强。

    虽然我同意您的观点、 即"Jelly-bean, 595s (SIPO)"成本更低-它们与端口扩展 器"双向"(双向)操作的灵活性不匹配-并且将需要额外的芯片来(几乎)匹配单个16位端口扩展器的容量。

    对于这里的绝大多数人来说-我敢打赌(许多拉斯维加斯芯片)、扩展器提供的额外灵活性-超过 了"仅输出"转换器提供的(相对而言)少量成本节省。   

    这里很少有(包括 Moi)达到批量生产 (在这种"节省"(可能)可能会增加、从而获得一些(轻微)认可!)    (可能)   

    更有可能  端口扩展器(仅限)提供的附加和灵活 I/O -一定会-在某个时候-节省电路板旋转!    这会产生 (非常)真实和可预测的...  节省!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    Robert Adsett
    因此更便宜、更快且多来源。 我仍然倾向于将移位寄存器用于数字输出。

    AHA -最后-一种"诱饵"、通常为 "诱 饵"。   (这里有一个——同名的挑战——会引诱“祈祷”。)

    PE"端口扩展器"能够(按位) 唯一地作为 GPIO 输出... 或者... GPIO 输入!   (雷声撞车-火焰闪电!)   SR"移位寄存器"是 "仅输出" 、因此即使 是单个(添加的)输入也能满足另一个 IC 的要求!    ("PISO"芯片、"164")   

    [/报价]

    我想在某个时候会提到双向性。 我从来都不需要它。

    这是一个明确目的 I/O 和一个不确定目的 I/O 之间的区别 出于明确的目的、I/O 几乎始终定义为输入或输出。  实际上需要双向 I/O 的应用通常也需要比端口扩展器提供的速度更快的速度、至少在我的经验中是如此。

    因此、只有当您尝试节省成本(在这种情况下更好地使用移位寄存器)或需要额外的 I/O 时、双向功能才非常有用 在第二种情况下、您会对 端口扩展器执行相同的操作。 在可能的情况下、使用 I/O 上的任何剩余字段、如果尚未分配该字段、或添加另一个移位寄存器(就像端口扩展器一样)。  使用移位寄存器确实不比使用端口扩展器困难、但在端口扩展器的情况下、您确实无需处理数据中的混合 I/O。

    [报价 USER="CB1_MOBIT"]您是否能够提供此类"Robert Approved 二手车/已知" (开关检测)器件的"制造商/器件 ID"?[/报价]

    我还没有使用过。 但我认为它们已经变得足够广泛、足以实现这一目的。 我最近看过 SN65HVS882。

    [引用 user="CB1_MOBIT"]尽管我向您授予 了这样一个观点,即“Jelly-bean,595s (SIPO)"成本较低-它们与端口扩展器的灵活性不匹配

    我不相信添加双向引脚会有所帮助、除非在狭窄的情况下、您正在制作一个插入其他板的装置。 即使如此、串行扩展总线也可能更出色。

    如果您在避免电路板转弯的同时又没有未使用的 I/O、则添加 I/O 的过程与使用端口扩展器时遇到相同问题时所经历的过程相同。 根据需要向您提供的标题添加另一个 IC、并具有很高的前瞻性。

    我想说、它们与端口扩展器的灵活性相匹配、具有更低的开销和稍简单的 S/W

    [引用 USER="CB1_MOBIT)]更有可能  端口扩展器(仅限)提供的附加和灵活的 I/O -一定会-在某个时候-节省电路板旋转!   [/报价]

    我没有发现端口扩展器比移位寄存器更有可能出现的任何原因。

    [引用 USER="CB1_MOBIS)]这里很少有人(包括 Moi)会实现批量生产 (在这种"节省"(可能)可能会增加、从而获得某种(轻微)认可!)  [/报价]

    我认为、它实际上具有更大的多源优势。 我怀疑我们都遇到了分配和交货周期问题。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划将 EPI 的通用模式与 FSS、RD、WR 信号的外部非(逆变器)门结合使用。 它能正常工作吗?

    此致、

    Digvijay Khambe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Adsett"]艾还没有 死 !  (指(SO)谦逊移位 寄存器)

    如果不是“死”——肯定是“ 生命支持”。   (那是什么吸气声?)   

    现在、     "关闭参数/求和:"(此阶段不允许"新证据")的时间再次为 :移位寄存  器与  端口扩展器

    • "我想在某种程度上会提到双向性。  我从来都不需要它。"
    • 但这里有很多/大多数!   端口扩展器提供"位可选 I/O "-几乎与 MCU 完全一样。   当然、有时需要"多一个输入"-移位寄存器在这里出现严重故障
    • "这是明确目的 I/O 和不确定目的 I/O 之间的区别。"
    • 端口扩展器的更好描述是"可选和/或灵活的 I/O "-这提供了巨大的优势。
    • "因此、只有当您尝试节省成本时、双向才会非常有用。。。"
    • 不需要-我们(和其他人)多次需要"额外输入"-同样、端口扩展器的灵活性也是如此。
    • "不相信添加双向引脚会有所帮助-除非在狭窄的情况下您正在制造一个可插入其他电路板的装置。
    • 我们公司(定期)使用此类"港口投标者"是一种超级灵活的"保险政策"、它可以缓冲我们的董事会以防范未知情况。   端口扩展器芯片可根据需要"填充"。
    • 节省电路板旋转!   "我没有发现端口扩展器比移位寄存器更有可能出现的任何原因。"
    • 你一定要来这里!   端口扩展器(PE)提供"混合 I/O "、而不仅仅是输出。   而且、绝不会将"PE"用于"容量"、从而实现"所需的输入"。

    可以说端口扩展器 可能 会"中断" MCU -当(仅)发生单个位"变化"时!   例如、这种情况非常巨大、可以使用户摆脱" 盘的持续扫描!"   (即、键盘的行或列都是"驱动"的-因此"任何"键压低都会改变"未驱动"行或列的状态-(仅此)是启动键盘扫描!

    实际上移位寄存器和端口扩展器都有它们的位置。   如果您毫无疑问地知道您的"董事会要求永远不会改变"、那么移位寄存器(可能)将会成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供应商代理在此处"首先响应"-并提供了关键详细信息。 他向您请求了所需的数据-没有这些数据-他(或我们)的(正确)回答是不可能的...

    非供应商为您提供了多种其他选项-远远超过了'245芯片的功能和容量... 保持沉默-您部署该 IC 的目标...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,我无法告诉大家。 请告诉我您打算如何将 EPI 信号与74LVTH245的引脚连接。 由于74LVTH245不会锁存电平、我仍然不确定您要达到什么目的。 也许、给我们一个大图、也许包括您想要的原理图和时序图、会让我们为您提供更有意义的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我(轻轻地)抗议 "更有意义的反馈"的说法、"尚未到达"。

    没有任何理由"锁定" EPI -使用和仅使用 EPI。

    多种替代方法-大多数情况下都能回答-已经介绍-并进行了详细介绍。   因此-(一些)轻微(也许甚至是"有意义")的反馈已经到达!

    仅使用 EPI 似乎是"第二好"–尤其是在尝试进行此类有限数据传输时!   这是有意义的-是不是吗?

    并非"所有"客户愿望都证明"正确和/或有效"- 有时这种认可"有意义!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    是的、我同意关于港口扩建的讨论可能确实是原始海报所需的反馈、但由于他提议使用单一74LVTH245将不能发挥这一功能、我希望原始海报澄清他正在尝试做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    并非所有海报、"拟议使用案例"都有意义-或证明"有意义"。

    采用 EPI -进行8位数据会话-以及缓慢且极少的海报响应-这种用法会引起高度怀疑...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Digvijay khambe">我计划使用具有外部非(逆变器)门的 EPI 通用模式来传输 FSS、RD、WR 信号。 它是否起作用?[/报价]

    让我和其他人一起、要求您提供一些有关您尝试实现的目标的详细信息。 您告诉我们您希望如何实现、但不是什么。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    • "我想在某种程度上会提到双向性。  我从来都不需要它。"
    • 但这里有很多/大多数!  

    [/报价]

    我不这么认为。 在极少数情况下需要它。 模拟数据总线是一种方法。 单线连接也会带来好处、但其他连接也不多。

    [引用 USER="CB1_MOBIST"]端口扩展器提供"位可选 I/O "-几乎与 MCU 完全一样。   当然、有时需要"多一个输入"-移位寄存器在这里出现严重故障![/quot]

    端口扩展器和移位寄存器具有相同的可扩展性。 与某些端口扩展器(可能并非所有)相比、移位寄存器实际上更易于扩展。 如果您需要另一个输入、并且输入链有空间、则可以添加它。 如果您需要另一个输入、并且您的端口扩展器已满、则不能这样做。 同样的限制也适用。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    • "这是明确目的 I/O 和不确定目的 I/O 之间的区别。"
    • 端口扩展器的更好描述是"可选和/或灵活的 I/O "-这提供了巨大的优势。

    [/报价]

    不是:明确的目的 I/O 是指定义了某个目的。 对于非通用模块、如果不是专用的 I/O 集、则是大多数 未确定用途 I/O 是指没有定义用途的 I/O、尚未分配的备用 I/O 或扩展 I/O。

    对于明确目的的 I/O、必须初始化 I/O 方向和按块寻址的额外灵活性只是额外的开销。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    • "不相信添加双向引脚会有所帮助-除非在狭窄的情况下您正在制造一个可插入其他电路板的装置。
    • 我们公司(定期)使用此类"港口投标者"是一种超级灵活的"保险政策"、它可以缓冲我们的董事会以防范未知情况。  

    [/报价]

    这种保险可以由移位寄存器平等提供。 仍然不相信。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    • 节省电路板旋转!   "我没有发现端口扩展器比移位寄存器更有可能出现的任何原因。"
    • 你一定要来这里!  

    [/报价]

    [引用 USER="CB1_MOBIT)]可以说端口扩展器 可能 会"中断" MCU -(仅限)发生单个位"更改"时! [/报价]

    是的、如果您需要基于此类中断、则端口扩展器会提供中断、但在我看到的大多数情况下、中断是不需要的。 在许多情况下、这不仅仅是一种帮助、而是一种责任。 共同的理由是,这节省了时间,这是毫无意义的。 在实时系统中、时间预算 由最坏情况驱动。 如果您有时间在中断后进行扫描、则有时间定期扫描。 定期扫描可以显著简化代码。

    中断涉及延迟而不是节省时间。 如果您使用的是端口扩展器、则您已经承诺了更长的延迟、这比使用移位寄存器更重要、并且两者都没有低延迟。

    [引用 user="CB1_MOBIST"]这种情况非常巨大、例如、可以使用户摆脱" 盘的持续扫描!"   (即、键盘的行或列都是"驱动"的-因此"任何"键压低都会更改"未驱动"行或列的状态-(仅此)是启动键盘扫描![/引述]

    正如我所说的。 我认真地写了上面的内容,然后才读出来。 是的、我确实这么做了。 我认为这是一个优势的唯一地方是低功耗应用、在大多数时间、所有东西都处于睡眠状态。 我不确定端口扩展器是否具有合适的功率占用空间、但这是一个可以实现中断的地方。

    移位寄存器更便宜、更快、更简单且多源。 灵活性就是洗涤。 中断会进入端口扩展器、但仅适用于少量需要 中断的情况(按键扫描不是一个)。 在需要较小尺寸的应用中、端口扩展器也是更好的选择。

    我同意这两者都有一个地方(我希望没有在我们后面分区的人对折衷有一个更好的想法)、但我也认为移位寄存器涵盖了更广泛的问题、并且比您看起来更灵活、值得信赖。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    正如我所说的、我正在设计 PLC 我只能使用 EPI 的通用模式。  将引脚 epi0s0至 epi0s7分配给74lvt245的 A1至 A8。 将 epi0s29 (RD)提供给74lvt245的 DIR 引脚、将 epi0s30 (frame)提供给 OE。 但74lvt245的 OE 和 RD 为低电平有效。 因此、我计划反转 uC 的帧(epi0s30)和 RD (epi0s29)、并将其提供给74lvt245的 OE 和 DIR 引脚。 它能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直到海报 Robert 到达/回复... 请注意、"245是一款收发器、没有锁存功能、因此其用途(如您现在所述)似乎"有问题"。 (待定)

    你不可能会试图"读回"地址、"你自己-刚刚"吃了"245 "-这不是吗?

    怀疑8位"锁存"(例如'373)将更好地满足(任何)对"更持久" 8位地址数据的要求-可能呈现给(另一个)器件。

    答案仍然是"为什么您认为 EPI 是必需的"?    EPI 独特提供的哪些特性/功能可引导您寻找其用途?

    建议了多种(其他)方法-甚至详细说明了。   根据您的(实际)需求、这些可能 会更快速、更易于实施...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Digvijay khambe"]正如我所说的、我正在设计 PLC。

    这是一个开始、但只是一个开始。 我们提到的 SPI I/O 非常适合 PLC 类型操作。 尤其是移位寄存器和开关输入。

    [引用 user="Digvijay khambe"]我只能使用 EPI 的通用模式。

    为什么? 限制自己这样做有什么理由?

    [引用 user="Digvijay khambe"]将 pins epi0s0到 epi0s7分配给 A1到 A8的74lvt245[/quot]

    为什么要这样做? 如 CB1所述、245是缓冲器。 另一方面是什么? 您要实现的最终目标是什么?

    您所说的目标(尽管是一个非常含糊的目标)似乎与您尝试的目标不匹配。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "拉牙"是否"通常"产生烟雾?    (员工/我闻到烟味...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    烟雾隐藏着镜子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Adsett"]烟味掩盖了镜子。[/quot]

    如果——以及什么时候——工作人员都很粗快, “停止笑”……  一 个具有边界渗透性的员工编程无人机、承载着我们的" 生产力损失"账单。

    ( 您必须(完全)"不注意"-" 今天的产出" 与   "员工规范"有偏差(只是略有偏差)。)