This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:尊敬的 QJ Wang、我对引导加载程序有一些疑问

Guru**** 2580525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657341/tms570ls1114-dear-qj-wang-i-have-some-question-about-bootloader

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的 QJ Wang:

我在移植 SPNA186示例代码 PC 端应用示例时遇到了一些问题。

我没有 这个器件、我只有 USBCAN-II 和 CANlyzer、我应该执行哪种配置?请原谅我对 C 语言的了解不够。

是否应该将 NICAN.h 替换为其他 H 源文件?

今天,我使用 VC++2010中的代码成功生成了一个.exe,但我的计算机缺少 NICAN.dll 和 NICANfrm.dll,这可能是由于没有安装驱动程序。

我只想将您的示例代码应用到她的 CAN 器件。

在发布主题帖之前、我发现了许多不必要的流程。感谢 您的患者回答。

谢谢、此致

秋奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、邱志、

    例如、如果您使用 CANalyzer、则应从其公司网站下载驱动程序。 不能对非 NI 产品使用 NICAN.dll 和 NICANfrm.dll。

    请告诉我您从哪个公司购买这些 CAN 适配器(USBCANII 和 CANalyzer)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 QJ Wang:
    CANlyzer 是 Vector 的生产、USBCANII 是 GCGD 的生产。顺便说一下、您能否告诉我您的 VC ++样本是否为 Windows 源?在我替换 NICAN.h 和库后、我可以使用它来测试引导加载程序示例、或者我必须在 Hyper Terminal 中开发新的窗口。
    谢谢、此致
    秋奇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6521.USBCANII.rarDearQJ Wang:

          现在、我已经放好 USBCANII 文件。您能指导我如何移植

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ChiQiu、

    您可以从他们的网站上找到示例代码、其中显示了如何使用在 Elprapci.lib 中定义的 API。 您可以将所有 NICAN API (NC**)替换为 Elacci API。