This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:定制 LAUNCHXL2-TMS57012设计

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, UNIFLASH, HALCOGEN, TMS570LS1227, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656016/launchxl2-tms57012-custom-launchxl2-tms57012-design

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHHALCOGENTMS570LS1227TMS570LS1224

我有一个包含 TMS570LS1224PGE 微控制器的开发卡 LAUNCHXL2-TMS57012。 我对 TMS570LS1227PGE 微控制器的编程和调试感兴趣。 这是否可以通过同一开发卡实现? 是否需要特殊修改或更新某些固件才能执行此操作? 我想补充一下您的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、

    该 LaunchPad 具有内置的 XDS110仿真器、因此无需额外的设备或电路板更改即可对器件进行编程。 您可以使用 TI 的 CCS 或 Uniflash 工具通过 JTAG 或记录 TMS570器件支持的任何其他工具对其进行编程。

    电路板随附一份快速入门指南、其中介绍了其中的一些内容。 此外 、此套件的 Wiki 页面位于 processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2-TMS57012 、其中包含一些非常基本的入门项目/示例、可指导您完成一些基本操作、例如使用 Halcogen 生成代码、将项目导入到 CCS 中以及使用 CCS 执行和调试代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得自己的解释不好。 我将重新表述我的问题。

    我有一个带有集成 TMS570LS1224PGE 微控制器的 LAUNCHXL2-TMS57012。 但是、如果我想为同一系列中的另一个产品更改为 TMS570LS1227PGE、 仿真器是否会识别微控制器、或者它是否必须是 TMS570LS1224PGE?

    我需要将项目上传到在 CCS 中使用 Halcogen 工具开发的 TMS570LS1227PGE 微控制器。 我没有编程器、我已经知道可以使用开发卡的工具对某些微控制器进行编程。

    感谢您的及时尊重。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Launchpad 上包含一个 XDS110仿真器。 如果您要使用 TMS570LS1227交换电路板上的 MCU、则仿真器在使用新 MCU 时不会出现任何问题。 通过选择 TMS570LS1227而不是 TMS570LS1224、编程软件本身将是需要更改的部分。 如果您在这些工具中选择了合适的器件、则可以使用 CCS 或 Uniflash 在 Launchpad 上对任一器件进行编程。

    我相信 TMS570LS1224和 TMS1227是引脚兼容的、但是请仔细检查以确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的回答。  您已澄清了疑问。  

    谢谢、此致、

    Sergio Vargas。