This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:无法将代码上传到 TM4C123GH6PM

Guru**** 2579095 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657332/ccs-tm4c123gh6pm-unable-to-upload-code-to-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具与软件/帮助查找工具和软件/产品/

LaunchPad 板名称和版本:Tiva TM4C123GH6PM

IDE 版本:Energia 1.6.10E18或 CCS7.0
操作系统名称和版本:Windows7

在 Tiva TM4C123GH6PM 评估板上载简单的 LED 闪烁代码时、我收到错误"Failed:Unable to find an entry in the TPI ini file for "TMS470REX"、failed to upload to the device。

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    这似乎纯粹是 Energia 问题、因为 TPI ini 文件不是 CCS 项目的一部分、因此我建议您将问题发布到 Energia 论坛、网址为 :forum.43oh.com/.../

    我们不知道如何在 TM4C 论坛中支持 Energia 特定问题、例如此类问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了"Energia"(低功耗、真的)开关之外、还需要注意的是、在这些 TM4C 林中很少看到"TMS470REX"!

    高级 MCU (TMS470)的"混合" 和"Energia"...   更进一步的徘徊— 从“天作之合……”