This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:未使用 TPS 时的 SafeTI Lib

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L950, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657212/rm48l952-safeti-lib-when-tps-is-not-being-used

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:RM48L950

您好!

我将 SafeTI 库集成到我们利用 RM48x MCU 的专有 PCB 上的应用中。 我们不使用 TPS 功率监控器芯片、我认为 v2.4.0示例希望您使用它。 因此、我在编译期间会遇到错误、因为我的应用中没有包含 TPS 库。 您能否确认 v2.4.0演示应用程序是否需要 TPS? 我们非常感谢您提供有关在没有 TPS 的情况下集成 SafeTI 的任何指导或示例。

谢谢

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您不必包含 TPS 库。 示例项目"RM48L950_Noos"不包含 TPS 驱动程序。 我已编译此项目、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 QJ、

    我从该示例中工作。 我们使用的是 RM48L952目标、但我知道 SafeTI 在各个变体中的使用情况将是相同的。 现在我可以看到 RM48L950_Noos 示例从 demo_app 中排除了 interface_support.c、这反过来又消除了对 build_Config.h 的需求、从而解决了我遇到的编译错误。