This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:关于 ETM 跟踪

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657391/tm4c1294ncpdt-about-etm-trace

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

TM4C1294NCPDT 是否可以使用 ETM 跟踪功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keirs、

    是的、TM4C1294NCPDT 可以使用数据表中列出的 ETM。 但是、CCS 中内置的对它的支持不是很好。