请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我想将 SCI/LIN 端口用作 SCI。
本教程遵循以下内容:
training.ti.com/hercules-how-tutorial-using-sci-uart-communication
XL2-TMS57012使用 TTL RS232 3V3接口将引脚 J11.9 (Tx)和 J11.10 (Rx)连接到运行 Teraterm 的 PC。
从 TMS570到 PC 的传输正常、但 TMS570上中断下的 RX 不起作用。
从不会触发 Rx 中断/sci_notification。
J11.10 (Rx)引脚的引脚电平为3.3V、似乎配置为输出、即使 Halcogen 配置设置看起来不错。
是否有任何关于可能出错的想法?