This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MIBSPI 配置为标准 SPI、是否仍可访问缓冲器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657203/tms570ls3137-mibspi-configure-as-standard-spi-will-the-buffer-still-be-accessible

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

您好!  

我尝试在 TMS570LS3137上使用 SPI 通信、我注意到 MIBSPI 是标准 SPI 兼容的、

在标准 SPI 配置中、MIBSPI 中的缓冲器是否仍然可以访问?

标准 SPI 通道(SPI2)是否也具有缓冲器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boyuan、您好!

    SPI2和 MibSPI 都具有缓冲器。 SPI2有两个数据缓冲器(TXBUF 和 RXBUF)、但是 MibSPI 有多缓冲器 RAM。 这话什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    我计划使用 TMS570LS3137上的 MIBSPI3与 TMS320F28335 SPI-A 通道进行通信、我的问题如下:
    1.我是否必须在 SPI 兼容模式下使用 MIBSPI3来与 TMS320F283350 SPI-A 通道通信?
    2.如果我在 SPI 兼容模式下使用 MIBSPI3、该通道是否仍可访问 RAM 缓冲器?
    谢谢!

    BR
    Bo Yuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boyuan、您好!

    您可以使用多缓冲模式或 SPI 兼容模式
    2.如果使用 SPI 兼容模式、则不能使用 MibSPI 缓冲器 RAM。