This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:将 Tiva 与 MATLAB 链接时出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656810/ek-tm4c123gxl-problems-linking-tiva-with-matlab

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaTM4C123

大家好,我在将 Tiva 与 MATLAB 链接时遇到问题,我已经按照 MathWorks 论坛上的步骤操作,每次生成默认模型时,我都会遇到此错误:  

'C:/Program'不能被识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
Gmake:*[Tawfiks.o]错误1.
###正在创建 HTML 报告文件 Tawfiks_codegen_rpt.html
###模型的构建过程:"Tawfiks"由于错误而中止。
构建"Tawfiks"时遇到错误:
###无法生成所有二进制输出。

有什么解决方法的想法吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、

    我们实际上并不具备 MATLAB 方面的专业知识、因此我们可能无法为您提供帮助、 但是、如果您可以提供有关您尝试执行的操作的更多详细信息、我可能会向您指出一些可以帮助解决该问题的资源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个 Energia 库可将 MATLAB 与使 LED 闪烁的 Tiva 相连、该模型被视为脉冲发生器和数字输出块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ahmad Tawfik"]...将 Tiva 与 MATLAB 链接时出现问题。   我已按照 MathWorks 论坛上的步骤进行操作[/QUERT]

    您在 (那个)论坛上"遵循步骤"- 不会 指导您的问题(那里)-证明更直接-从而更有可能成功?

    如果您 没有对 "您已采取的行动"的描述-这里的帮助者别无选择、只能寻求(需要)澄清...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、

    好的、这会增加一点清晰度。 是的、如果 Energia 是 Tiva 器件和 MATLAB 之间的层、这实际上超出了我们的专业知识范围。 尽管有了这些知识、我可以向您介绍另一个可以提供更好帮助的论坛、即43oh 上的 Energia 论坛: forum.43oh.com/.../

    这是您在 mathwork 论坛之外获得帮助的最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    您是否正在使用适用于嵌入式编码器的 MathWorks Energia 支持包?  如果是、 请联系 MathWorks 技术支持 以获取相关帮助。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我评论了 Embedded Coder Package 的链接、但遗憾的是没有回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问过这里、我的问题是它可以正常工作、我做了一个模型、正如我之前提到的、它用于 LED 闪烁、它不适用于 Matlab 2016a 和2015b、我觉得这是一个链接问题、但我找不到解决方案、 请告诉我您需要什么澄清? 这是 www.mathworks.com/.../54929-embedded-coder-target-for-energia 上各个步骤的链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、

    我不知道谁(如果有人)主动监控您发布的链接-最好直接通过我提供的链接联系技术支持。

    过去、我运行了此支持包、我能够让发货示例正常工作。 但我最近还没有尝试过这种方法。

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Brian 感谢您的帮助、我真的很感激
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来 gmake 会占用其中一个文件路径中的空间。 我在 CCS 中遇到了这个问题、并且不得不将我的项目移动到一个没有空格的目录中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了,但我得到了这种感觉,因为软件包安装在“用户”和“文档”中,我的用户名是 Ahmad Tawfik,所以我觉得 Ahmad 和 Tawfik 之间的空间可能是原因,不知道这是原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、

    老实说、如果这导致了问题、我完全不会感到惊讶。 我们的软件版本(例如 TivaWare)之所以使用命名、是因为它可以避免使用.,-,_等字符在任何文件夹名称中有空格。 文件夹名称中的空格可能会给某些平台带来许多问题。 看看您是否可以尝试将软件包安装到 C 驱动器中,或者您可以控制不会出现空间的某个位置,以及这是否会有所不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我在有关 Mathworks 提供的 Energia 支持的文档的设置和配置部分中提到:

    请将下载的 Energia 文件夹保留在其他目录中、不要留空格。

    谢谢、

    Peeyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ahmad Tawfik"]'C:/Program'不被识别为内部或外部命令,
    可操作的程序或批处理文件。
    Gmake:*[Tawfiks.o]错误1.
    ###正在创建 HTML 报告文件 Tawfiks_codegen_rpt.html
    ###模型的构建过程:"Tawfiks"由于错误而中止。
    构建"Tawfiks"时遇到错误:
    ###无法生成所有二进制输出

    假设   您的 TM4C123块配置或设置中的某个位置存在错误/存在错误、假设此处所述块是 TI 为 Matlab 提供 的并 经过全面测试。

    块构建可能由于原理图或导入的块设置中的错误而中止。 或者、Matlab 可以 构建 新导入的块而不对其进行任何更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的建议答案未显示在 IE12浏览器中、也未显示在图片下方、直到我发布回复后、这些回复都显示出来。