This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2581535 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657473/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!  

这是关于以下帖子、我有完全相同的问题。 我们正在开发适用于航空电子应用的安全关键型软件、并且我们需要在 HALCoGen 生成的代码中符合 MISRA-C 标准。 我知道、不可能遵守 HALCoGen 生成的驱动程序软件中的所有 MISRA 规则。 但是、正如 Prathap 在帖子中所回答的(" Hercules 软件团队遵循我们所有安全软件产品的 MISRA 政策文档")、您能否与我分享此文档? 我们计划稍后再使用 SAFETI 封装、但我需要首先从 MISRA-C 标准中删除这些恼人的警告、最好知道我们可以排除哪些 MISRA-C 规则。

谢谢、

Mehmetab  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meetab、

    我已将您的请求转发给 Prathap。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehetab、

    Wiki 页面中包含 Hercules 安全软件产品遵循的包括 MISRA 规则在内的编码指南。