This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:是否建议为 TM4C1294s 使用 exFAT 驱动器?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654634/rtos-tm4c1294ncpdt-any-exfat-driver-recommendation-for-tm4c1294s

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

对于 SDSPI/and 或 USB RTOS 驱动程序、TM4C1294是否有推荐/已知良好的 exFAT 实现?  带有 exFAT 扩展的通用 FATFS 实现会使用 TI-RTOS fatfs 实现中的块操作构建但无法正确运行(我希望实现开箱即用的奇迹)。  

我很高兴得到以下任何答案:

1) 1) TM4C1294的开放源码、已知良好的实现

2) 2)关于 FATFS 实施工作的一些提示-可能有一张我未见过的提示表。

3)指向良好商业实施的指针。  我还没有见过用于 TM4C 的示例。

预计会出现几个问题:

1) 1)是的、我理解许可问题。  这与可行性和实施问题是分开的。

2) 2)我们对它感兴趣的原因与其他人相同:摆脱了较长的群集重新分配时间、并收回了我们当前用于缓冲的一些内存;以几乎所有平台都支持的文件格式执行此操作。

如果有任何帮助、我将不胜感激。

- Bob Cram,Geometrics

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    您是否使用_FS_exFAT 尝试了更新版本的 FatFS? 我们在 TI-RTOS 中包含的版本较旧(R0.11a)。 如果您这么做、什么不起作用? 注:我尚未在 FatFS 中尝试 exFAT 支持。

    我不熟悉任何其他实现。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、我从作者的网站下载了最新的 FatFS、并启用了各种 exFAT 和相关开关。  编译的内容很好、格式化/读取工作正常、但文件和目录创建和写入工作不起作用、报告了各种内部错误。  如果没有现有的 exFAT 规格、则不清楚如何调试实现。

    如果我的雇主从 Microsoft 获得 exFAT 许可、如果技术细节看起来兼容、我想我会坐下来尝试让 FatFS exFAT 扩展在 TM4C 上工作:这似乎是最快的实施方法。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    TI 对下载的代码进行了更改。 从网络上下载旧版本(.11a)并将其与 TI-RTOS 中的版本进行比较以查看差异可能是最简单的。 您需要进行类似的更改才能使其正常工作。

    Todd