This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:成功下载 Hercules 安全 MCU 演示后、运行任何演示都会导致"到微控制器的连接已丢失"错误。 重新启动时产生相同的错误。

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656772/tmds570ls31hdk-after-successfully-downloading-hercules-safety-mcu-demo-running-any-demo-results-in-connection-to-the-microcontroller-has-been-lost-error-restart-produces-same-error

器件型号:TMDS570LS31HDK

Hercules 安全 MCU 演示下载成功。 启动任何演示(如"环境光")后 、接收到以下错误:"与微控制器的连接已断开、请按 PORST 复位按钮并重试。 如果此错误仍然存在、请退出至 LaunchPad 并重新运行演示。 "。  退出并再次启动演示时、会出现相同的错误。  退出 Hercules Launchpad 并重新启动时、Launchpad 无法识别刚刚下载的软件。  再次下载、重复错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个基本问题:您有哪些证据表明实际正在下载演示? 在下载过程中或下载之后、LED 是否发生变化? 如果程序未与器件通信、它可能会将其归类为"连接丢失"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载过程报告下载成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是一个不确定的答案。 但让我提出下一个问题。 不过、我想该手册会告诉您 LED 会执行什么操作。

    您如何确定下载的演示固件实际上是适合您硬件的版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚您的意思是"无结论"。 下面是我按照说明执行的操作。
    我在戴尔笔记本电脑上运行 Windows 7。
    1.购买了 TMS570LS31x Hercules 开发套件。
    2.遵循套件快速入门指南中的说明。
    3.将开发套件中的两个磁盘安装到我的计算机上:
    a.包含 DVD 的 Code Composer Studio IDE (7.3.0版)。
    b.包含的 DVD 中的 Hercules 开发套件软件。
    4.将 USB mini-B 型连接器从开发板连接到计算机上的 USB。
    5.将直流电源连接到板上的12VDC。
    6.推出 Hercules 安全 MCU 演示软件。
    7. Hercules 演示套件启动器运行并显示对话框:
    在微控制器上未检测到演示软件。
    警告:这将擦除当前编程到微控制器闪存中的所有数据。
    是否要立即将演示软件编程到 UC 的闪存中?
    8.单击"是"。
    9. Hercules 演示套件启动器说、"现在对 TMS570LS3x_demo_software.out"进行编程、请稍候。
    10."闪存编程完成!"对话框 打开。 说:
    演示软件编程成功! 请按下演示板上的 PORRST 按钮
    然后单击下面的"OK"按钮。
    11.按下演示板上 S3 RST 按钮旁边的 S4 PORRST 按钮。
    6个白色 LED 灯成对闪烁、然后全部亮起和熄灭、速度约为0.5秒。
    12.单击"闪存编程完成!"上的"确定" 对话框。
    13."Hercules Launchpad [v 3.01.00]"对话框打开。
    14.单击"环境光"按钮。
    15.“环境光演示”对话框打开。
    16。错误对话框打开:"与微控制器的连接已断开、请按 PORST 复位按钮
    然后重试。 如果此错误仍然存在、请退出至 LaunchPad 并重新运行演示。
    17.单击"重试"。
    18。打开相同的错误对话框:"连接...丢失..."
    19.单击"退出"。
    20."环境光演示"对话框关闭。
    21.对"环境温度"重复步骤14至19
    22.关闭'Hercules Launchpad [v 3.02.00]'。
    23.以相同的方式重复步骤14至22。
    24.对步骤6-23重复相同的步骤。
    这"结论"是否足以满足您的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在步骤8和9之间、您是否看到迷你 B USB 附近的小(可能是蓝色) LED 闪烁?
    第10步、您是否等待 LED 变得稳定?

    我希望它对您有所帮助。 我没有以任何方式与 TI 关联。 只需根据我在 RM46 HDK 上的经验提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔
    抱歉。 以为您是 TI 人。 感谢你的帮助。
    101.关闭主板、卸下 mini-B 型 USB。
    102.接通电源。
    103. D9灯蓝色;DS5 +12V 灯蓝色;DS3 +5.0灯蓝色;DS5 V3灯蓝色;DS2 1V2灯蓝色;
    104. 6个白色二极管指示灯,采用步骤11的模式。
    105.插入迷你 B 型 USB。
    106. D11和 D10瞬间呈淡蓝色,然后熄灭。
    107. D12指示灯呈稳定蓝色。
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非您发现它现在起作用、否则我们很可能已经逾越了简单的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我注意到有更新的版本。 我将尝试重新安装 Code Composer 和 Hercules 的最新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    安全演示的 GUI 使用 NI LabVIEW 2010并在 Windows XP 上进行了测试。 我不确定运行时引擎是否完全支持 Windows 7。 使用 HDK 时、步骤13应显示"HDK"而不是"Hercules Launchpad [v 3.01.00]"。 .out 文件应该可以、问题可能是由 GUI 引起的。