This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 UDP 数据包进行简单评估需要什么

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/657100/tm4c1294ncpdt-what-do-i-need-for-a-simple-evaluation-using-udp-packets

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1292NCPDTEK-TM4C1294XL

我正在开始搜索一个微控制器、该微控制器可用于接收 UDP 数据包、这些数据包中包含用于控制 LED 灯的命令-开/关和亮度。  

我曾被推荐到一个使用 TM4C1292NCPDT 的 TIDA 项目、我认为 EK-TM4C1294XL 可以作为一个很好的起点、让我快速了解微控制器及其功能。

我是否正确地认为我需要 Code Composer Studio 来编写代码?

从何处获取用于以太网接口和 UDP 处理的相关库?

在准备和运行(1)评估板和(2)编写用于接收 UDP 数据包的代码时、是否有一个 idiots 指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    对于 UDP 数据包、您有两个库/示例等选项。 如果您想使用 RTOS、适用于 Tiva 的 TI-RTOS 包括以太网的网络示例、包括 UDP 回波。 如果您不想为系统使用 RTOS、则需要查看 Enet_UIP 等项目、我认为这些项目包含一定级别的 UDP 处理。

    您将需要 CCS、是的。

    TivaWare 可从 以下网站获取:http://www.ti.com/tool/SW-TM4C
    用于 Tiva 的 TI-RTOS 可从 以下网站获得:software-dl.ti.com/.../index.html

    两个软件包下载都包含一个文档文件夹(在主安装目录中标记为"ocs")、其中包含提供的示例和可用的 API 的详细信息。 有些 TI 参考设计可能会提供更多详细信息、但我从未在 TI 参考设计中专门查找过 UDP、因此不确定是否有 UDP 或哪一个 UDP 会让我感到头视。