This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294上的4位 SPI 示例

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656738/tm4c1294kcpdt-4bit-spi-example-on-tm4c1294

器件型号:TM4C1294KCPDT

我们计划使用 TM4C1294通过4位 SPI 输出来驱动 LED DMD 模块。  

那么、TI 是否有适用于 TM4C1294的任何示例项目4位 SPI? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试修改现有的四位示例? 如果是、您遇到了哪些问题?

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    哪一个现有示例? 我找不到4位 SPI 的现有示例。 请帮您分享该示例吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CCφ、

    我们没有任何4位 SPI 模式的示例。 Robert 建议从[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\SSI 中获取8位示例、并根据您的4位需求进行修改、我认为这是您的最佳前进路径。 如果任何其他人尝试过此操作并发布了工作代码、您也可以尝试搜索论坛。