This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:将#ifdef 添加到 OS_MPU_wrapper

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656038/ccs-tms570ls1224-add-ifdef-to-os_mpu_wrapper

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想在使用 halcogen 创建新应用时发现了一个问题。

当我使用 FreeRTOS 模板创建应用程序时、我进行了更改

#define CONFIGUSE_互 斥量              1.

(在文件 FreeRTOSConfig.h 中)

编译过程中出错:
未解析的符号 xQueueCreateMutexStatic、首先在./source/os_mpu_wrappers.obj   AirBroSuspensepFreeRTOS 中引用          C/C++问题

请将#ifdef configSUPPORT_static_allocation 添加模板中的文件 OS_MPU_wraper.c 中:

#ifdef configSUPPORT_static_Allocation
QueueHandle_t MPU_xQueueCreateMutexStatic (const uint8_t ucQueueType、StaticQueue_t *pxStaticQueue)
{
QueueStaticHandle_t xReturn;
BaseType_t xRunPrivileged = prvRaisePrivilege ();
#xRunQueuueN (#xReturnitle()
;#xRuxQueuueQueuueN )


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我将把这一信息转发给我们的软件团队、供他们审查和确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是 HALCoGen 中的已知错误。 实际的编译检查必须如下所示:

    #if ((configUSE_互 斥量==1)&&(configSUPPORT_STATIC_ALLOADCENT=1)

    下一个版本中将推出修复程序

    谢谢、此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 谢谢你。