This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S9D92:(Stellaris)有人能为我推荐一本有关 LM3S 器件的好书/教程

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656421/lm3s9d92-stellaris-can-someone-recommend-me-a-good-book-tutorial-for-lm3s-devices

器件型号:LM3S9D92

我知道 Stellaris 器件已经停产并且未进行 NRND、但我目前只拥有 LM3S9D92 EK。 我对 TI 的 ARM MCU 系列非常陌生、因此如果有人能为我推荐一本有关 LM3S 器件(最好是基于 uVision 的)的好书或教程系列、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我无法为此器件提供支持。 您可以尝试 Keil 站点、但我强烈建议您选择当前支持的其他器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的"双重条件:"

    • 推荐一本很好的书/教程
    • 比不上这里了

    不要指出特别有利的结果。

    您的电路板是"极少的一个"、如果损坏、则无法维修!    

    它是在哪里?    ESD 是一种"清晰存在且持续存在的危险"。   该董事会(可能)"十年过去"-预示(不)"长期成功"。

    您解决问题的能力似乎"超越比较"提供了一条更真实的途径来实现您的"ARM MCU 开发"。  (确保工作安全-以某种方式想到...)

    您可以调查附近大学、学校、小型本地技术公司的存在情况-可能与您在 ARM MCU 中有相同兴趣的任何团体。

    此外、您与供应商当地销售办事处的通话/联系通常会提供有关"附近的人-可能会证明对您的需求有用"的见解。   (您不会知道-除非您"拨打该电话"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的签名只是一个笑话、我没有坏、而且如果是 ESD 炸、我仍然可以修复、因为我有很多 LM3S9D92躺在上面
    我在 ARM MCU 方面有一些经验(主要来自 ST 和 Atmel)、我对 TI 的 ARM MCU 只有一个新的了解...

    嗯、我认为是时候让我不懒散并获得 Tiva 板了。 无论如何都要感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您(真的)拥有"相当多的 LM3S 器件"-正确地保护了 ESD -如果使用它们能获得更多利润、那么他们的"销售"将会达到最高的竞标、即" EOL 组件专家公司"。

    当您声称处于"学习模式"时-使用此供应商的"当前器件"-证明更合适。   (支持将是一大红利)

    Fire/I 还从您注意到的两家公司以及另一家公司使用 ARM MCU。  (K6系列的创造者-我强烈建议...)

    Joseph Yiu 的书-《Cortex M3/M4最终指南》应该能很好地满足您的书籍要求。   (尤其是当您的财务状况已经升级时——我自己/其他人“错过了(两者)您的“笑话” 设置... 及其冲头系列!")   (请坚持一天的工作...)