This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM USB

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656141/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm-usb

器件型号:TM4C123GH6PM

你(们)好

我正在学习"Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad 入门讲座"中的实验7。
我的 USB 设备有问题。 我的计算机无法识别 LaunchPad。 我尝试在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.2.111\windows_drivers 中安装驱动程序、但无法安装。

我在 YouTube 上看到了这个教程、但它不起作用。

为了确保我的 LaunchPad 正常工作、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [ Bùi Thiên 用户:'â n?]我的 USB 设备有问题。 我的计算机无法识别 LaunchPad。 [/报价]

    您的计算机在一天或两天前"已识别 LPAD "、是否未识别?   (即、您对 GPIO 中断的操作提出了疑问-仅限于几个引脚。)

    是否正确地假设您的(以前工作过的) LPAD 不再工作?    随着您进入实验7 -这种情况似乎是这样-它不是吗?

    您是说您已从 LPAD 中"锁定"、还是注意到您的计算机无法通过"设备端口"看到 LPAD?   (至少对我来说、这不清楚...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对您遇到问题的步骤不是很清楚。 当您将 USB 电缆连接到调试端口(图片中的 USB #1)时、您是否能够编译并加载"USB_dev_bulk"项目? 然后、您应该在器件管理器中看到"Stellaris 内电路调试接口"。 执行此代码、然后将第二条 USB 电缆添加到设备端口(图片中的 USB #2)。 然后、您应该会在器件管理器中看到"TivaWare 批量器件"。 请注意、我使用的是 TivaWare 的最新版本2.1.4.178、并且我正在 Windows 7计算机上运行。