This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXRM46HDK:RM46 HDK 上提供了哪些可演示 SPI 功能的 NEAT 功能?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654939/ccs-tmdxrm46hdk-what-neat-capabilities-are-available-on-the-rm46-hdk-that-can-demonstrate-spi-functionality

器件型号:TMDXRM46HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我构建了一些代码来演示 RM64 HDK 上的其他功能。

我可以在该板上展示哪些巧妙的功能(它必须使用 SPI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    我知道的 HDK 上唯一与 SPI 相关的功能是 SD 卡插槽。 我相信 Hercules Wiki 上有一个旧项目、其中包含一些用于此的示例代码。

    以下是 SD 卡主题上其他帖子/主题的链接:
    e2e.ti.com/.../335276

    这里是指向一个网页的链接、其中包含一个基于斯坦福大学的项目、可实现同样的目标。
    wiki.stanfordssi.org/TMS570_SD_Card

    希望这些帮助。 SPI 通常并不是很有趣、因此、提供一些示例代码或项目链接有点困难。 另一种想法是使用 SPI 来连接两个板并对数据进行交叉校验或交叉计算/处理。 您还可以研究是否有一些适用于使用 SPI 作为接口的精密 ADC 的 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有使用 SPI 的精密 ADC EVM、我会在 HDK 文档中的哪个位置找到它? 如何使用 HalCoGen 启用它?

    这正是我要研究的特征探索类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    EVM 将由我们的精密模拟团队提供支持、并且是一个单独的电路板、必须用蓝色连接到 HDK。 HDK 本身并不支持这些功能、因此 HDK 文档/用户指南中不会提供任何相关文档。

    我只能建议您查看以下位置的产品: www.ti.com/.../overview.html 、以查看您可能感兴趣的产品。

    就 HDK 中内置的功能而言、SD 卡读取器将是 MCU 外部使用 SPI 的唯一功能。 否则、只能使用环回来演示它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我一直在研究它。 EVM1281、EVM1282将是需要考虑的部分。 它看起来也不像性能评估套件那样。

    我曾认为可以通过现有的 HDK 硬件获得更高的分辨率。 通过更快的采样实现更高的隆隆精度。 请告诉我、您是否认为可能会有这样的事情。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    我不知道有什么方法可以将 Hercules 器件上的采样率提高到超出器件数据表中指定的值。 ADC 的精度限制为12位、我不知道使用软件改进 ADC 的任何其他方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我关于此工作请求的任务已更改为"无法完成"。  如果您发现一款 将 Hercules 微控制器和任何高分辨率 ADC 组合在一起的 HDK 或 LaunchPad、请告诉我。