This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在使用 TMS570LC4357通过 SPI 与 TPS65381A 通信时、可以#39;t 馈送看门狗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655109/tms570lc4357-can-t-feed-watchdog-while-using-tms570lc4357-communicating-with-tps65381a-via-spi

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227

AHI 团队、

 我的客户在之前的项目中使用了 TMS570LS1227 + TPS65381、而 TMS570LS1227为 TPS65381A 的看门狗提供了数据、这种情况很好、但在使用 TMS570LC4357以相同的过程为 TPS65381A 的看门狗提供数据时失败。

 请提供 TMS570LC4357的演示代码来为 TPS65381的看门狗供电吗?  期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    请告诉我们有关该问题的更多信息? 它们是否无法初始化和使用 SPI? MCU 是否在驱动程序中的特定位置挂起(假设它们使用作为 SafeTI 诊断库一部分提供的 TPS 驱动器)? 此外、他们如何配置 TPS 器件? 由于这是通过相同的 SPI 机制实现的、我是否可以假设 SPI 工作并且可以与 TPS 器件通信? 总的来说、我不确定对 TMS570LC43x 器件的支持以及 SafeTI Diag Lib 附带的 TPS 驱动程序、我将向我们的软件团队发送一条注释、以验证这种或那种方法。

    此外、请注意、如果不添加某些外部电路、TPS65381A 器件将无法支持 LC4357器件的最大电流。 如果他们没有进行此更改、请告诉我、以便我也可以联系 PMIC 团队获取有关此方面的指导、或查看此主题以获取指导: e2e.ti.com/.../1286509
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已关闭、由 SPI 配置错误导致:2个 SPI 帧之间的 TPS65381A 时隙未正确配置、将配置更改为 TPS65381A 配置、已修复此问题。
    感谢您的大力支持。

    此致
    Benjamin