This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:TivaWare 示例

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656185/tm4c123ge6pm-tivaware-examples

器件型号:TM4C123GE6PM

是否可以修改 TivaWare 板级示例以开发代码? 具体而言、Kentec 显示驱动程序(如 kentec320X240X16ssd2119_8bit.c 和 kentec320X240X16ssd2119_8bit.h 文件)是否可以使用? 我知道 TivaWare 是免版税的、但该修改后的示例是否可以在小型应用中使用。 在当前的 Tivaware 发行版中,这些文件位于以下目录:TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl-bootstxl-kentec-s1\drivers。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只要代码在 TI 器件上运行即可。