Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS470MF06607 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
我使用的是 TMS470mf06607微控制器。
我想在微控制器中开发 SPI 通信。
我使用示例代码开发了用于传输数据的代码。
我也在 Halcogen 代码发生器中启用了 Tx 中断。
我知道要使用以下函数从另一个器件接收数据。 ( uint32 spiGetData (spiBASE-t * SPI、uint32组、uint16 * data); )
但是、能否有人建议我在何处以及如何使用此函数? 我不知道只想在 main 函数中或在 notification.c 中使用。
任何一个都建议我如何通过 SPI 接收数据。
谢谢、此致
Arun Kumar.N