This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:和 TMS570LS0332:振荡器输入阻抗

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655726/tms570ls3137-and-tms570ls0332-oscillator-input-impedance

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0332

大家好、

我的客户希望为 TMS570LS3137和 TMS570LS0332提供相同的时钟源。 16MHz 时钟能够通过以下方式驱动负载:R>10k 和 C<15pF。 时钟位于两个微控制器之间、每个微控制器的距离为1.5cm。

客户希望知道 OSCIN 引脚的输入阻抗、以计算时钟源是否可以驱动两个振荡器输入引脚。

提前感谢您、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    据我所知,这以前还没有做到。

    对于 OSCIN 输入阻抗、这不是我们已经表征的值、因此我们不必在其上有数据。 我将咨询我们的时钟专家、该专家对包括 OSC 电路在内的器件时钟有深入了解、以获取他们的输入并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢你的答复。 您是否有机会联系您的时钟专家? 我的客户需要尽快得到解答。

    提前感谢您、此致、
    Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    下面是我们的 OSC 电路专家和通用时钟专家的回答。

    "       我假设这是一个可预设的3.3V 振荡器、可驱动方波并使 OSCOUT 保持开路。  

               OSCIN 的输入阻抗非常高;我不知道输入电容是多少、但它仅是焊盘电容。 晶体的有意电容通常在5–20pF 范围内、因此15pF 范围内的焊盘电容将主导有意电容。 焊盘电容应该小得多(并且更多或更少的过程独立、这样简单的测试将可靠地判断驱动两个组件是否正常工作)。

           我会毫不犹豫地这样做。 罐装振荡器上的波形通常为方波。 振荡器与晶体的正弦波一起工作(例如、强烈降级的方波)、那么这是另一项检查–波形有多平方?"

    请告诉我这是否有帮助或是否需要其他信息。 如前所述、在专家的回答中、我们没有用于指定输入阻抗值的特性数据、但可以概括地说、该值非常高。