This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:SSI 差分时钟与放大器;数据

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655730/tm4c123gh6zrb-ssi-differential-clock-data

器件型号:TM4C123GH6ZRB

大家好、

我在查看 TM4C123GH6ZRB 的数据表、看到 SSI 支持三种格式:德州仪器同步串行、Freescale SPI 和 MICROWIRE。

是否有办法使用差分时钟和数据线路实现 SSI? 如果是、我们将使用以下哪些格式?

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以添加差动驱动器和接收器、但这不会影响数据格式。 它可能会影响最大时钟速度。 重要的是、主器件和从器件都需要支持您选择的格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该注意 的是、数据路径"(正常、"双向") 已"错过?"      怀疑必须在海报的草图中添加一个"差分线路驱动器"(MOSI 和 MISO 要求)-这不是真的吗?

    并且-(两个)发送和接收站点使用三个这样的"差分线路驱动器"、这表明、"CAN 总线"(只需要一个 Xcvr!) 可能值得考虑!     ("CAN" 可将此类收发器/线路驱动器的数量减少四(67%)-不是吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    取决于数据的长度和类型、但不仅限于 CAN、还包括以太网、甚至是 RS-422。

    FlexRay 和 CAN-FD 也在其中、但它们可能是一个步长或10太远。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强制(同时) MISO 和 MOSI 进入"单"差分线路驱动器是否会成功?

    我继续认为,这一重要事实"被遗漏了"。   (此外-供应商将"移动更多组件"-在采用 CB1指导时...)

    与(几乎)始终一样-数据不足、无法创建"最佳解决方案"。    以及"缺失和需要"额外线路驱动器-值得 解决...