This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:在调试会话中遇到问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655350/ccs-tm4c123gh6pm-have-a-trouble-in-debugging-session

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我正在尝试编写一个函数、该函数使用通用计时器的单次触发模式来实现延迟。  

编译并单击调试按钮后、控制台上会显示消息"Cortex_M4_0:读取长度0x4第0页上0x40040004处的存储器块时出错:发生调试端口错误"。

有什么帮助吗?

此致、  

斯里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 EK-TM4C123GXL Launch Pad? 如果是、您的连接方式是否如本文图片所示?
    e2e.ti.com/.../654633
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob
    是的、我使用您提到的板、与 PC 的连接就像图片中所示。
    更改 USB 端口后未出现错误、但我不知道问题。

    谢谢、
    斯里特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 USB 端口或 USB 电缆的电阻过大并且无法提供适当的电流、则有时会出现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sarea Hariri "]更改 USB 端口后未出现错误

    这是否意味着电路板"似乎正常工作"-在您"更改 USB 端口"之后。    指出(仅限于) "不出现错误"表明(当时)您的董事会正在工作、但不能最终确定。  您是否可以进一步解释/澄清。

    假设您的电路板以及所有相关电缆和 PC 端口都正常工作、并且在您添加"单次触发"、基于计时器的延迟功能后、首先发生了故障。   是这样吗?   如果这种情况"证明"、USB 电缆和 PC 的 USB 端口 (几乎)(两者)将从"可疑列表"中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1、
    电路板工作正常并连接到 PC。 在添加 delay 函数后、出现错误问题。 我只需更改 USB 端口、而不更改代码、错误就会消失。

    此致、
    斯里特