This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:是否有任何示例程序可将 TM4C1294 Launchpad 转至 USB 拇指驱动器?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655639/tm4c1294ncpdt-is-there-any-example-program-to-turn-tm4c1294-launchpad-to-a-usb-thumb-drive

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

是否有任何示例程序可将 TM4C1294 Launchpad 转至 USB 拇指驱动器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看此设计套件示例(DK-TM4C129X)。 显示部件和片外闪存不适用于 EK-TM4C1294XL、但 USB 部件应该相同。
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x\USB_DEV_msc