This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:VIM RAM:ISR 分配

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655179/tms570lc4357-vim-ram-isr-assignments

器件型号:TMS570LC4357

您好!

使用 HalCoGen-TMS570LC4357ZWT-VIM RAM、我获得一个具有 ISR 分配的表。

我们需要知道几个中断的中断编号、以便屏蔽或取消屏蔽以重新进入。

此表(映射)是否属于我们的文档中可引用的任何 TI 文档?

目前、我只有屏幕截图、图片中的文本无法搜索。

提前感谢

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表包含一个概述中断通道映射的表。 请参阅 SPNS195c 表6-39、

    此外、TRM 还详细介绍了如何设置中断通道的优先级和配置中断通道。 请参阅 SPNU563文档第19章。